ABB, ein bahnbrechender Technologieführer, schreibt für 65 Dörfer in Indien die Zukunft einer sicheren, intelligenten und nachhaltigen Energieversorgung. In Zusammenarbeit mit Husk Power Systems wurden saubere Energienetze entwickelt. Die Unternehmen können nun durch erneuerbare Energien die Energiekosten der Haushalte um bis zu 40 Prozent senken und die Produktivität in 85 Prozent der Fabriken und kleinen Unternehmen verbessern.
Viele Dörfer im östlichen Teil Indiens in Bihar und Uttar Pradesh sind weit von der Infrastruktur der öffentlichen Versorgung entfernt. Sie haben einen unzuverlässigen Stromanschluss mit Ausfällen zwischen 12 - 16 Stunden pro Tag und eine sehr schlechte Netzqualität mit 20 - 40 Prozent Spannungsschwankungen.
Diese Gemeinden kämpfen damit, ihren grundlegenden Energiebedarf zu decken, indem sie sich auf teure und umweltschädliche Energiequellen stützen. Kinder lernen nachts im Licht von Kerosinlaternen; Dorfbewohner reisen mehrere Kilometer weit, um ihr Handy aufzuladen, kleine Unternehmen wie Reismühlen, Drahtstiftwerke oder Tischlereien, verwenden Dieselgeneratoren, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten.
Husk Power Systems, ein kostengünstiger Energieversorger, hat erkannt, wie wichtig es ist, die Bedürfnisse dieser abgelegenen Gemeinden zu erfüllen. Er wandte sich an ABB, um sein Ziel zu verwirklichen, 100 Prozent saubere Energie-Hybrid-Mikronetze einzusetzen, um zuverlässige und erschwingliche Energie bereitzustellen und so ein nachhaltiges Wachstum in Schwellenländern zu ermöglichen.
Microgrids sind kleine Stromnetze, die unabhängig oder parallel zum Hauptstromnetz betrieben werden können. Sie sind eine nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Methode zur Elektrifizierung abgelegener Gemeinden, bei denen der Ausbau des Hauptnetzes zu kompliziert und teuer wäre. Husk Power Systems baut derzeit ein neues Microgrid pro Woche aus und strebt in den nächsten vier bis fünf Jahren 400 bis 500 solcher Microgridstandorte in Indien und Subsahara-Afrika an.
Die Zusammenarbeit zwischen Husk Power Systems und ABB ermöglicht den Einsatz eines hochwertigen netzunabhängigen Wechselrichters, der die Probleme des Energiezugangs in ländlichen Gebieten der Welt löst. Husk benötigte ein Wechselrichtersystem, das unvorhersehbare Lasten mit großen Spannungs- und Stromschwankungen bewältigen kann, die sich daraus ergaben, dass Endkunden lokal hergestellte, nicht standardisierte Maschinen einsetzen.
"Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis unserer Zusammenarbeit mit ABB, die dazu führte, dass Husk das MGS100-System an seinen hybriden Microgridstandorten in Indien einsetzt. Diese Systeme sind sehr kompakt und ziemlich einfach zu bedienen und zu warten. Dies ist notwendig, um abgelegene Standorte in ländlichen Gebieten Indiens und Subsahara-Afrikas zu versorgen. Wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit in die nächste Phase zu bringen und Tausende dieser Systeme in Asien und Afrika einzusetzen", sagt Manoj Sinha, Mitbegründer und CEO von Husk Power Systems.
Das MGS100 integriert alle Komponenten, die für ein nachhaltiges Microgrid erforderlich sind, in einem einzigen Produkt. Dazu gehören Umrichter, das Panel zur Systemsteuerung, eine Kommunikationsbox und das Power Distribution Panel (PDP). Es ist ideal für diese Projekte in Indien geeignet, da es einen stabilen Betrieb in einer unvorhersehbaren Lastumgebung gewährleistet.
Dank der neu installierten Microgrids inklusive des MGS100 haben diese ländlichen Gemeinden nun rund um die Uhr Zugang zu zuverlässiger, nachhaltiger Solarenergie - auch wenn gerade keine Sonne scheint. Ein Husk Hybrid-Microgrid liefert rund um die Uhr zuverlässigen und erschwinglichen Strom und ermöglicht Einsparungen von bis zu 40 Prozent bei den monatlichen Energiekosten eines Haushalts, indem Kerosinlampen und Dieselgeneratoren durch saubere und energieeffiziente Geräte wie LED-Leuchten, LED-TVs und Elektromotoren für Maschinen ersetzt werden. Die Lebensqualität hat sich drastisch verbessert; die Menschen kaufen nun Ventilatoren für die heißen Sommer, Fernseher und Kühlschränke.
Noch wichtiger ist, dass Husk Power Systems in der Lage ist, kleine und mittlere Fabriken und Unternehmen mit 100 Prozent erneuerbarer und zuverlässiger Energie zu versorgen. Eine Umfrage von Husk Power Systems zeigt, dass 85 Prozent der Fabriken und Unternehmen ihren Umsatz durch die Installation zusätzlicher produktiver Maschinen innerhalb der ersten zwölf Monate nach der Anbindung an die Husk-Microgrids gesteigert haben.
Hr. Ansari, der ein Möbelgeschäft in einem der Dörfer in Indien besitzt und betreibt, fertigte mit Hilfe eines Dieselgenerators fünf Möbelstücke pro Monat. Er sagte: "Nachdem wir rund um die Uhr Strom von Husk beziehen konnten, können wir nun fünfzig Möbelstücke pro Monat herstellen - eine Verzehnfachung der Produktivität."
Husk Power Systems ist eines der weltweit führenden dezentralen Versorgungsunternehmen. Das Unternehmen liefert ländlichen Gemeinden und Unternehmen zuverlässige Energie, vollständig aus erneuerbaren Energiequellen - 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche - zu einem Preis, den sie sich leisten können. Sie bietet ihren Kunden einen flexiblen "Pay-as-you-go"-Energieservice mit einem mobilen Smart Metering-System. Es liefert kostengünstige Energie, die den wachsenden Bedürfnissen unserer Kunden entspricht: für Haushalte, Gemeinschaftsdienste und produktive Anwendungen. Die netztaugliche Lösung kann zur Unterstützung der nationalen Elektrifizierungspläne schnell und kostengünstig eingeführt werden. www.huskpowersystems.com