ViaFlex ist seit Herbst 2017 der neue Name und Nachfolger des Sentara-Sicherheitsbeleuchtungssystems. Im Zusammenhang mit dieser Änderung werden auch die Namen der entsprechenden Leuchtentypen von /LBS in /FLX geändert. Bei einigen Produkten ist dies bereits geschehen, bei anderen wird dies kurzfristig folgen. Dies bedeutet, dass ab jetzt /FLX statt /LBS auf den Produktetiketten und in den Systembeschreibungen steht. Für die Funktionalität hat dies keine Folgen. Auch die Artikelnummern sollen nicht geändert werden; sie unten stehendes Beispiel:
- EVA-CLO/LBS 7TCA091140R0409 5520257351
- EVA-CLO/FLX 7TCA091140R0409 5520257351
Eventuelle Fragen zu dieser Änderung können Sie per E-Mail richten an nl-tech-EP@abb.com.