ABB liefert innovative Lösungen, die die frühzeitige Einhaltung neuer europäischer Vorschriften gewährleisten. Das Risiko bei der Anbindung von Kraftwerken an das Stromnetz wird minimiert und ein zuverlässiger und stabiler Betrieb unterstützt.
Die UNITROL® 1000-Serie von ABB sind die ersten automatischen Spannungsregler, die vollständig mit dem neuen europäischen Grid-Code in Deutschland kompatibel sind. Die Konformität von ABB UNITROL® 1000 Geräten nach den deutschen Anschlussrichtlinien (VDE-AR-N 4110 und VDE-AR-N 4120) wurde von der TÜV NORD Zertifizierungsstelle bestätigt.

Die europäischen Netzanschlussrichtlinien sind eine Reihe von Regeln, die die Effizienz des Elektrizitätsmarktes harmonisieren, integrieren und verbessern. Sie sind eine Schlüsselkomponente, die eingeführt wurde, um die EU bei der Erreichung ihrer Energieziele zu unterstützen und die Treibhausgasemissionen durch eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien zu verringern und Energieeinsparungen zu erzielen. Die Richtlinien verschärfen die Vorschriften für den Anschluss von Energieerzeugungsanlagen an das Stromnetz als Reaktion auf eine wachsende Zahl verteilter erneuerbarer Anlagen wie Windparks und Photovoltaikanlagen. Die technischen Ansprüche an bestehende Netze und integrierte E-Mobilität werden dadurch verschärft.
"ABB hat die rechtzeitige Einhaltung dieser neuen Netzanschlussregeln sichergestellt, um unseren Kunden Vorteile zu bieten und dabei zu helfen, Risiken beim Projektieren von neuen Kraftwerken zu minimieren", sagt Kevin Kosisko, Managing Director, Energy Industries.
"Selbst die stabilsten Netzwerke führen Grid-Codes ein, um ihre Systeme zuverlässig zu betreiben und die allgemeine Netzwerkoptimierung zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass die Grid-Codes weltweit in Zukunft noch weiter zunehmen werden. Wir investieren weiter in fortschrittliche Technologien und Standards für eine optimale Branchenkonformität."
Die sogenannten Erregungssysteme sind eine Schlüsselkomponente in vielen Stromerzeugungsanlagen, um Zuverlässigkeit im Betrieb, Stabilität und schnelle Reaktion der Anlagen, gemäß den Netzanforderungen zu erreichen.
Die Einhaltung der deutschen Anschlussrichtlinien und der neuesten ENTSO-E-Vorschriften 1 kann auch erreicht werden, indem eine neue Softwaregeneration mit Supportfunktionen installiert wird, welche bestehende Anlagen unterstützt, den neuen Standards zu entsprechen.
Weltweit haben über 20.000 Kunden UNITROL® 1000 im Einsatz. Für ABB-Kunden ermöglicht die vollständige Einhaltung der neuesten europäischen Netzanschlussrichtlinien eine Zertifizierung, die gültig bleibt – auch wenn es Updates für die Firmware des Erregungssystems gibt. Kunden erhalten außerdem Zugang zu einem genauen Simulationsmodell, das problemlos in Generatorsteuerungsmodelle integriert werden kann. Eine solche Integration kann die vollständige Generatoren-Set-Zertifizierung vereinfachen und beschleunigen.

Um die Kunden besser auf diese umfassenden Branchenveränderungen vorzubereiten, erweitert ABB auch seine Beratungspakete. ABB hat detaillierte Grid-Code Compliance-Studien – einschließlich der Modellierung von Kraftwerkhauptkomponenten – weiterentwickelt, um Betreibern zu helfen, notwendige Simulationsberichte und Leistungsbewertungen für nationale Übertragungsnetzbetreiber (TSo) bereitzustellen. Dies wiederum unterstützt und vereinfacht den Zertifizierungsprozess für den Anschluss an nationale Netze.
ABB Energy Industries ABB gestaltet die Zukunft sicherer und intelligenter Prozesse für die Industrie. ABBs übergreifende Digital-Plattform ABB AbilityTM bietet maßgeschneiderte digitale Lösungen an, die es den Kunden ermöglichen, sicher und energieeffizient zu produzieren, mit zunehmendem Grad an Autonomie. ABB Energy Industries hat umfassendes Fachwissen und technisches Know-how in den Bereichen Energie und Wasser, Öl und Gas, Spezialchemikalien und pharmazeutische Industrie.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein zukunftsweisender Technologiekonzern mit einem führenden Angebot für digitale Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation präsentiert sich ABB heute als Technologieführer in digitalen Industrien mit vier kundenorientierten, weltweit führenden Geschäftsbereichen Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die unterstützt werden durch seine übergreifende Digitalplattform ABB Ability™️. Das marktführende Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeiter. www.abb.de
[1] Europäisches Netz der Übertragungsnetzbetreiber für Elektrizität.