Sportstätten auf der ganzen Welt punkten durch ABB-Technologie mit Nachhaltigkeit

Intelligente Gebäudetechnik und innovative Elektrifizierungslösungen helfen Sportarenen, sich in vernetzte und energieeffiziente Veranstaltungsorte zu verwandeln.

Fast die Hälfte der Welt sah zu, wie Kylian Mbappe den zweiten Fussball-Weltmeisterschaftstitel Frankreichs sicherte und beim 4:2-Sieg gegen Kroatien einen Treffer erzielte. Die Fans im Luzhniki-Stadion in Moskau oder vor dem Fernseher liessen sich dank der optimalen Beleuchtung, gesteuert durch das i-bus KNX-System von ABB, keinen Moment entgehen.

Effiziente Ausleuchtung
Das historische Stadion, in dem die Olympischen Sommerspiele 1980 und das Finale der Champions League 2008 stattfanden, ist eine der vielen Arenen der Welt, die auf ABB-Technologie setzen, um ihre Veranstaltungen energieeffizient zu beleuchten.

Luzhniki-Stadion in Moskau, Russland (Foto: Mos.ru)
Luzhniki-Stadion in Moskau, Russland (Foto: Mos.ru)
center

Elektrifizierungs- und Automationslösungen von ABB
Veranstaltungsarenen, die grosse Menschenansammlungen anziehen, haben ein enormes Potenzial, um die Voraussetzungen für Nachhaltigkeit zu schaffen. Stadien setzen zunehmend auf nachhaltigere Betriebsweisen, wie etwa die effiziente Nutzung von Energie oder die Einbindung erneuerbarer Energiequellen. Mit den Angeboten von ABB für intelligente Elektrifizierungs- und Automationslösungen werden Veranstaltungsorte wie das Luzhniki-Stadion nachhaltiger.

Energiesparende Algorithmen
ABB hat Luzhniki im Rahmen des Umbaus für die Weltmeisterschaft mit seinem i-bus KNX-System beliefert. Während das ABB-System die Beleuchtung im gesamten Stadion steuert, verwendet es energiesparende Algorithmen, die die Tageszeit, die natürliche Beleuchtung und die Gesamtbelastung des Stromnetzes bewerten, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt und den Weg für eine umweltfreundliche Zukunft ebnet.

Nutzung von Solarenergie
In Norwegen hat die Skagerak Arena des Odd-Fussballvereins in Skien ihr gesamtes Dach mit 5700 Quadratmetern Solarmodulen bedeckt. Sie haben eine Nennleistung von 800kWp. Der Batteriespeicher und das von ABB bereitgestellte Energiemanagementsystem sorgen für eine maximale Nutzung erneuerbarer Energien auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Skagerak Arena in Skie, Norwegen
Skagerak Arena in Skie, Norwegen
center

«Grünster» Fussballverein Europas
Die Photovoltaikanlage versorgt nicht nur die heimischen Fussballspiele mit Flutlicht, sondern versorgt auch die Nachbarschaft mit lokal erzeugtem Strom. Die Technologie von ABB steht auch im Einklang mit dem Ziel des Odds-Fussballvereins, der grünste Fussballverein Europas zu sein, und dem Ziel des grössten Unterstützers des Vereins, Skagerak Energi, ein Energielabor zu gründen.

Schweizer Stadion mit Weltrekord
Die Technologie von ABB kommt auch in der Tissot Arena zum Einsatz, dem weltweit grössten Stadion-Solarkraftwerk in Biel, Schweiz. Der riesige Sportkomplex verfügt über ein verlängertes Dach mit rund 16‘500 Quadratmetern Fläche für die Solarmodule, was einer Gesamtgrösse von zwei Fussballfeldern entspricht. Es ist auch ein Vorzeigeprojekt für die schweizweite Nutzung der Sonnenenergie. Die jährliche Energieproduktion der Anlage entspricht dem Verbrauch von rund 500 durchschnittlichen Schweizer Haushalten.

Tissot Arena in Biel
Tissot Arena in Biel
center

Energieverteilung im Zürcher Letzigrund
Im Zürcher Letzigrund versorgt eine ABB-Niederspannungshauptverteilung das gesamte Stadion. Installiert ist auch ein unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem. Zudem stellt auch hier ein KNX-Gebäudeautomatisationssystem sicher, dass die Temperatur in den Räumen stimmt, alles richtig beleuchtet ist oder sich die Storen dem jeweiligen Sonnenstand anpassen.

Das Stadion Letzigrund in Zürich.
Das Stadion Letzigrund in Zürich.
center

ABB im Stadion der Austria Wien
ABB hat auch am Bau eines «intelligenten» Fussballstadions für FK Austria in Wien, Österreich, mitgewirkt. Die Generali Arena verfügt über modernste intelligente Gebäudetechnik und energieeffiziente Energieverteilung. ABB hat mehrere Komponenten bereitgestellt, darunter das KNX-System, mit dem alle Komponenten für Beleuchtung, Beschattung, Heizung, Klima und Lüftung im Stadion vernetzt werden können, um maximale Energieeinsparungen zu erzielen. ABB hat auch Trockentransformatoren geliefert, die den neuesten Energieeffizienzstandards der Europäischen Union entsprechen. Diese Transformatoren verwenden anstelle von Öl eine von ABB entwickelte Vakuum-Giessharztechnologie.

Generali-Arena in Wien,
Generali-Arena in Wien,
center

Power-Management im indischen Cricket-Stadion
Die Power-Management-Technologie von ABB, zu der auch die modularen ArTu-K-Verteilerschränke und Schaltanlagen gehören, hat dem Ekana International Cricket Stadium and Sports Complex in Indien geholfen, nach zwei Jahrzehnten internationale Spiele auszurichten. Cricket, das in Südasien eine grosse Fangemeinde hat, setzt auf energieintensive Technologien, um genaue Schiedsrichterentscheidungen mit Echtzeitdaten von strategisch positionierten Sensoren, On-Field-Kameras und riesigen Bildschirmen rund um das Feld zu unterstützen. Die Power-Management-Technologie von ABB ermöglicht es den Betreibern, eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eine höhere Energieeinsparung bei Spielen zu gewährleisten.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp