Die Stadt Danzig an der Nordküste Polens ist weltberühmt für ihre Docks und reiche Architektur. Neben einem Blick in die Schifffahrtsgeschichte lässt sich hier nun aber auch ein Blick in die Zukunft erhaschen: eine schwimmende Wohnkapsel auf dem neuesten Stand von Design und Technologie.
Vor Anker liegend am ruhigen Fluss Motlawa, erleben die Gäste im modernen Einzelapartment "Flohotel" die großen Vorteilen von Smart-Home-Automation.
Maciej Nowakowski, Mitbegründer und CEO der Firma Floating Gdansk - dem Eigentümer des Apartments, war auf der Suche nach einer intelligenten Gebäudelösung, die dem eleganten Design und der ungewöhnlichen Location seines Apartments Rechnung trägt: "Wir wollten einen sehr modernen Ort schaffen, konzipiert für anspruchsvolle Gäste, die etwas mehr als das Standardhotel haben wollen. Also haben wir das Flohotel mit einem überaus fortschrittlichen Kontrollsystem ausgestattet."
Bei diesem System handelt es sich um die vollständig konfigurierbare Smart-Home-Lösung Busch-free@home®.
Über das elegante Control Panel in der Wohnung oder die eigens entwickelte Smartphone-App können die Gäste des Flohotels die komplette Kontrolle über das Apartment übernehmen. Ein einfacher Fingertipp auf den Bildschirm steuert sowohl Heizung, Beleuchtung und Klimatisierung als auch die Jalousien und Fußbodenheizung.
Um eine spezielle Atmosphäre zu schaffen, können die Gäste von der vorprogrammierten "Raumszene"-Funktion Gebrauch machen. Diese ermöglicht es ihnen, die Wohnung passend zu ihrer Stimmung zu gestalten.
Die Funktionen sind sowohl einzeln als auch in Kombination mit anderen anwend- und speicherbar. Neben einer Zeitersparnis kann die intelligente Steuerung von Licht und Hitze so außerdem erhebliche Energieeinsparungen bewirken.
"Die meisten unserer Gäste sind zunächst überrascht, wie automatisiert das Apartment ist. Einige haben Angst, es könnte ihnen zu kompliziert in der Anwendung sein, doch sie erkennen schnell, wie einfach und intuitiv das System ist. Am Ende wertschätzen es die Gäste sehr, wie diese Technologie die Qualität ihres Aufenthalts verbessert", fügte Nowakowski hinzu.

Dank Modulbauweise wurde die Wohnung am Flussufer in nur zwei Tagen montiert. Das Flohotel ist voll klimatisiert und verfügt über ein Schlafzimmer im Kingsize-Format, eine voll ausgestattete Kochnische, einen Essbereich sowie ein geräumiges Wohnzimmer mit Panoramafenstern über die gesamte Länge, um einen maximalen Blick auf den Fluss zu bieten.
Und wenn erst einmal die Terrassentüren geöffnet sind, gibt kaum noch etwas, das zwischen den Apartmentgästen und einer Begegnung mit den heimischen Enten oder vorbeifahrenden Kajakfahrern steht.
"Das Flohotel ist eine großartige Möglichkeit, Technologien aus erster Hand zu erleben, die man normalerweise in einem Bond-Film sehen würde", sagt Jaroslaw Grabowski, Local Product Marketing Manager, Building and Home Automation Solutions bei ABB. "Der Aufenthalt in der Wohnung gibt den Menschen die Chance zu sehen, welche Möglichkeiten und Vorteile intelligente Technologie bietet, insbesondere wenn sie darüber nachdenken, in smarte Lösungen für ihr Zuhause zu investieren."

"Wir wollten dabei helfen, eine Wohnung der Zukunft zu kreieren. Und wir glauben, dass wir die richtige Balance zwischen cleverem Design und intelligenter Funktionalität gefunden haben, um dies zu einem gemütlichen Zuhause am Fluss zu machen."
Busch-free@home® ist speziell auf die Anforderungen an intelligentere Wohngebäude zugeschnitten und eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Renovierungsprojekte. Es ist Teil einer ganzen Reihe von Haus- und Gebäudeautomationsprodukten, die von ABB entwickelt wurden, um intuitive und einladende Räume für Kunden zu schaffen. Die Smart-Building-Lösungen von ABB werden vom 6. bis 11. September auch auf der diesjährigen IFA in Berlin zu sehen sein, der weltweit führenden Fachmesse für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte.