SVIA hat seinen Firmensitz in Jönköping, Schweden, und stellt Automationslösungen für Maschinenbedienungsprozesse her. Dabei kommen Roboter zum Einsatz, die Drehbänke und Mühlen mit Komponenten bestücken und auch bei Sekundärprozessen wie Montage, Waschen und Teilekennzeichnung Teile zuführen. SVIA verfügt über ein Portfolio von mehr als 800 Lösungen für die Maschinenbedienung mit integrierter Roboterautomation, was die Produktivität, Flexibilität und Qualität der Fertigung steigert. Kombiniert mit der führenden Position von ABB im Bereich des Internets der Dinge, Dienstleistungen und Menschen werden diese Lösungen Industriekunden weltweit einen einzigartigen Mehrwert bieten. Die Parteien vereinbarten Stillschweigen über den Wert der Transaktion.
Mit der Akquisition erweitert ABB ihr Produktportfolio für die Maschinenbedienung durch ein umfangreicheres Angebot an hochmodernen kameragestützten Anwendungen für Branchen wie die Automobil-, Kunststoff- und Elektronikindustrie, beispielsweise für die Fertigung von Smartphones. Von diesem erweiterten Angebot werden sowohl OEM-Maschinenhersteller (Original Equipment Manufacturer) als auch etablierte CNC-Maschinenanwender (Computer Numeric Control) und das globale Netzwerk der Vertriebspartner von ABB profitieren.
"Die wegweisenden Automationslösungen von SVIA passen perfekt zum weltweit führenden Robotergeschäft von ABB. SVIA nutzt bereits Roboter von ABB in seinem innovativen Produktportfolio für Lösungen im Bereich der Maschinenbedienung. Wir haben gemeinsam FlexMT von ABB entwickelt, eine Lösung für die roboterbasierte Automatisierung, mit der eine Auslastung von Werkzeugmaschinen von bis zu 90 Prozent erreicht werden kann - gegenüber einer 50-prozentigen Auslastung bei manueller Werkzeugmaschinen-bedienung," sagt Pekka Tiitinen, Leiter der Division Industrieautomation und Antriebe von ABB. "Durch unsere ausgeprägte Kundenorientierung und die Bereitstellung integrierter Komplettlösungen basierend auf dem Internet der Dinge, Dienstleistungen und Menschen werden wir das Wachstum gemeinsam vorantreiben. Dies war bereits das Fundament für den Erfolg von SVIA und ist ein wichtiger Eckpfeiler der Next-Level-Strategie von ABB."
Gefördert wird die rege Nachfrage nach automatisierter Maschinenbedienung durch die Notwendigkeit, die Produktivität und Flexibilität im Zuge der Verschiebung zur Fertigung geringerer Stückzahlen und vielfältigerer Produkte zu steigern. Roboterautomation sorgt für mehr Sicherheit, indem sie die Arbeiter vor den sich schnell bewegenden Maschinen schützt. Die Komplettlösungen von SVIA und die maßgeschneiderte Software von ABB zur Maschinenbedienung tragen auch dazu bei, die Engineering-Kosten zu reduzieren, die bei der Installation einer neuen Maschine zu den größten Kostenfaktoren zählen.
Die Lösungen von SVIA sind benutzerfreundlich und bieten eine intuitive mobile Software-App, die Informationen über Echtzeitberichte von Produktionsmengen, Maschinenstatus und Warnmeldungen bei Produktionsausfällen liefert. Diese Lösungen sind Teil eines integrierten "Ökosystems", das ABB als das "Internet of Things, Services and People" bezeichnet und das zu höherer Produktivität und Zuverlässigkeit führen kann.
SVIA wird Teil des Robotergeschäfts der Division Industrieautomation und Antriebe von ABB und ihres globalen Anwendungscenters für Maschinenbedienung.
Über ABB
ABB (www.abb.com) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Energie und Automation. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB-Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 135.000 Mitarbeitende.
Über SVIA
SVIA (www.svia.com) ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Schweden, das auf Automationslösungen für Maschinenbedienungsprozesse spezialisiert ist.