Rekord bei ABB in Ratingen

5.000.000ste Vakuumschaltkammer läuft vom Band

Die 5.000.000ste Vakuumschaltkammer wurde jetzt bei ABB in Ratingen gefertigt. Basis dieser Erfolgsgeschichte ist vor allem die kontinuierliche Innovationskraft und Kompetenz des Ratinger Teams.

In den vergangenen Jahren hat ABB die Fertigungsprozesse und Leistungsfähigkeit der Vakuumschaltkammern kontinuierlich weiterentwickelt. "Einer der letzten großen Meilensteine auf dem Weg zur 5.000.000sten Vakuumschaltkammer war die vollständige Integration der Fertigung der Kontaktstücke", erläutert Standortleiter Ansgar Müller-Pleuß im Rahmen einer kleinen Feierstunde.

Natürlich stecke hinter einer solchen Entwicklung immer eine Menge Arbeit. Angefangen bei Vakuumschaltkammern, die in einem Baukastensystem mit möglichst vielen Gleichteilen entwickelt sind, über Lieferanten, die alle Materialen in entsprechender Qualität und Stückzahl liefern können, einer Industrialisierung, die die Fertigungsprozesse immer wieder optimiert, automatisiert und verbessert, bis hin zu den Mitarbeitern, die all diese Vakuumschaltkammern mit der notwendigen Präzision herstellen.

Im Jahr 1982 rollte die erste ABB-Vakuumschaltkammer vom Band. Die Erfolgsgeschichte startete im damaligen Calor Emag-Werk auf der Bahnstraße in Ratingen. In diesem wurden bis 1999 die Vakuumschaltkammern gefertigt. Anschließend erfolgte der Umzug in die Oberhausener Straße mit dem Ziel, eine Fertigungskapazität von 100.000 Vakuumschaltkammern pro Jahr zu erreichen.

Die Stromunterbrechung im Vakuum ist heute das weltweit am häufigsten eingesetzte Schaltprinzip in der Mittelspannung. Ob Schaltanlagen, Generatorschalter, Leistungsschalter, Schütze, Stufentransformatoren oder Freiluftschalter auf Strommasten - Vakuumschaltkammern werden in vielen verschiedenen Geräten verwendet und bieten hohe Zuverlässigkeit sowie größtmögliche Sicherheit.

Das ABB-Portfolio umfasst Vakuumschaltkammern für Spannungen von 7,2 kV bis 40,5 kV und für Kurzschlussströme bis 63 kA. Sie finden nicht nur in ABB-Produkten Verwendung, sondern werden auch an Kunden vertrieben, die damit ihre eigenen Schaltgeräte bauen.

ABB in Deutschland erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 3,40 Milliarden Euro und beschäftigt 10.770 Mitarbeiter. ABB ist weltweit führend in der Energie- und Automatisierungstechnik. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in den Bereichen Energieversorgung, Industrie und Transport & Infrastruktur ihre Leistung zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB-Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 135.000 Mitarbeiter.

Ein Foto kann in der rechten Spalte heruntergeladen werden.
Bildunterschrift: Standortleiter Ansgar Müller-Pleuß (rechts) freut sich mit den anderen ABB-Verantwortlichen über den in Ratingen erzielten Rekord.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp