Jede Chance zur Steigerung der Kundenzufriedenheit nutzen

ABB in Heidelberg von DEKRA als erste Firma in Deutschland nach ISO 10002 zertifiziert.

Zufriedene Kunden ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren von Unternehmen. Die DIN ISO 10002 "Kundenzufriedenheit - Leitfaden für die Behandlung von Reklamationen in Organisationen" liefert einen Standard, wie sich Kundenzufriedenheit durch die wirksame und effiziente Anwendung eines Prozesses zur Reklamationsbearbeitung erhalten und ausbauen lässt.

Die DEKRA Certification GmbH, ein weltführender Auditierungs- und Zertifizierungsdienstleister, hat jetzt ABB STOTZ-KONTAKT als erstem Unternehmen in Deutschland das Zertifikat nach ISO 10002 übergeben.

Kaufentscheidungen hängen zunehmend nicht mehr von Produkt- oder Markeneigenschaften allein ab. Zusätzliche Faktoren wie die Existenz und Weiterentwicklung allgemeiner Qualitätsstandards, die Berechenbarkeit eines Unternehmens oder die Minimierung des eigenen Risikos sind Elemente die neu hinzukommen. An dieser Stelle setzt die DIN ISO 10002 an. Durch deren Einsatz können sich Kunden bereits vor der Kaufentscheidung verlässlich darüber informieren, wie sich das Unternehmen aktiv mit Reklamationen beschäftigt und erhält Einblick in zu erwartende Reklamationsprozesse. Die Reaktion des Unternehmens wird so kalkulierbar.

Neben der Erhöhung der Kundenzufriedenheit bringt die Bereitstellung eines wirksamen und leicht anwendbaren Reklamationsprozesses deutliche Vorteile für das Unternehmen selbst mit sich. Durch die Standardisierung von Prozessen kann mit jeder Beschwerde die Qualität der Produkte verbessert und der Verwaltungs- und Qualifikationsaufwand im Unternehmen deutlich reduziert werden.

ABB in Deutschland erzielte im Jahr 2014 einen Umsatz von 3,22 Milliarden Euro und beschäftigt etwa 10.800 Mitarbeiter. ABB ist führend in der Energie- und Automatisierungstechnik. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Handel, ihre Leistung zu verbessern und die Umweltbelastung zu reduzieren. Der ABB-Konzern beschäftigt etwa 140.000 Mitarbeiter in rund 100 Ländern.
Weitere Informationen:

Zum Download bitte auf das Bild klicken:
Weitere Bilder der einzelnen Standorte finden Sie in der rechten Bildschirmspalte.

center

Uwe Laudenklos (Mitte), Geschäftsführer der ABB STOTZ-KONTAKT GmbH in Heidelberg, freut sich über die erfolgreiche Zertifizierung.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp