Smart bis ins Detail: UK600 – der neue Stromkreisverteiler von ABB

Die neuen Stromkreisverteiler der Baureihe UK600 sind für den Wohnungsbau sowie den Zweckbau ausgelegt und setzen mit einer Vielzahl innovativer Produktfeatures neue Maßstäbe in Bezug auf Design, Qualität und Flexibilität

Die Baureihe UK600 eröffnet durch ihren smarten, stilvollen Aufbau völlig neue Möglichkeiten bei allen Installationsaufgaben und bietet bis zu 200 Prozent mehr Anschlussraum. ABB ersetzt damit die beliebte Baureihe UK500.

Der UK600 ist für die Unterputzmontage im Mauerwerk sowie die Hohlwandmontage gleichermaßen geeignet. Der UK600 ist das Ergebnis aus langjähriger Erfahrung und der Einbindung des Kundenfeedbacks in die Entwicklungsarbeit. Den hohen Ansprüchen der deutschen Elektroinstallateure in punkto Qualität und Ausstattung kann der UK600 damit mehr als gerecht werden.

Die UK600 Stromkreisverteiler sind mit verschiedenen Tür- und Designvarianten erhältlich und vollenden somit jede Wohnraumgestaltung eines Hauses oder einer Wohnung. Die neuen Mediaverteiler kombinieren die Elektroinstallation mit der Netzwerktechnik. Sie bieten so den notwendigen Platz für beispielsweise Router, Switch oder smarte Gebäudeautomatisierungssysteme wie Busch-free@home® und KNX.

Mit der zunehmenden Digitalisierung und dem Bedürfnis nach Individualisierung bieten die UK600-Stromkreisverteiler erstklassige Design- und Qualitätslösungen für moderne Häuser und Unternehmen. Der Kunde kann sich aus einer Vielzahl verschiedener Ausführungen bedienen: vom klassischen Stromkreisverteiler über Multimedia- bis hin zum Kombiverteiler.

Zu den Highlights der UK600 Baureihe gehören der bis zu 200 Prozent größere Anschlussraum, ein innovatives Kabelführungssystem und um 120 Grad drehbare Dreifachsteckdosen. Des Weiteren ist der Verteiler ein- bis fünfreihig erhältlich. Auch lassen sich mehrere Verteiler verbinden, die Querverdrahtung untereinander ist einfach realisierbar. Das Portfolio wird durch das Angebot an Kombiverteilern abgerundet. Diese vereinen die Vorteile aus Stromkreis- und Multimediaverteiler in einem Gerät.

  • Der UK600 ist in einer Vielzahl verschiedener Ausführungen erhältlich: vom klassischen Stromkreis-verteiler (Mitte) über Multimedia- (links) bis hin zum Kombiverteiler (rechts).
  • UK600 ermöglicht vielfältige Möglichkeiten bei der Installation.
  • Für den Stromkreis- und Mediaverteiler sind verschiedene Designtüren erhältlich, wie beispielsweise Holzoptik, Spiegel oder LED-Panel.
  • Für den Stromkreis- und Mediaverteiler sind verschiedene Designtüren erhältlich, wie beispielsweise Holzoptik, Spiegel oder LED-Panel.
  • Für den Stromkreis- und Mediaverteiler sind verschiedene Designtüren erhältlich, wie beispielsweise Holzoptik, Spiegel oder LED-Panel.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeiter. ABB in Deutschland erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 3,28 Milliarden Euro und beschäftigt 10.540 Mitarbeiter. www.abb.de

Anmerkung: Alle Angaben nach US-GAAP.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp