Oberschwingungsfreies Netz für Pumpwerkbetreiber

Die neuen Ultra-Low Harmonic Drives ACQ580 von ABB reduzieren Oberschwingungen ohne zusätzliche Komponenten.

Die speziell für Pumpenapplikationen im Wasser-/Abwasserbereich entwickelten drehzahlgeregelten Antriebe der Reihe ACQ580 wurden nun um eine Ultra-Low Harmonic (ULH)-Variante ergänzt. Dieser neue Frequenzumrichter ermöglicht selbst bei einer instabilen Stromversorgung einen zuverlässigen Betrieb, da er störende Oberschwingungen (Harmonische) im Netz beseitigt.

Anlagenbetreiber, die für ihre Pumpen oder Gebläse drehzahlgeregelte Antriebe mit Motoren einsetzen, profitieren von erheblichen Vorteilen - unter anderem von einer höheren Energieeffizienz, Kontrolle und Zuverlässigkeit. Drehzahlgeregelte Antriebe können im Stromnetz jedoch Oberschwingungen verursachen.

Oberschwingungen können die empfindlichen elektronischen Ausrüstungen beschädigen, Sicherungen auslösen und durchbrennen lassen und zum Ausfall von Kondensatoren führen. Sie können auch Kommunikationssysteme beeinträchtigen mit der Folge, dass auf Messgeräten falsche Ergebnisse angezeigt werden. Im schlimmsten Fall verursachen Oberschwingungen kostspielige Prozessunterbrechungen.

Traditionell wurde dem Problem mit harmonischen Oberschwingungen mit Filtern, Multipuls-Transformatoren und Überdimonesionierung von Komponenten begegnet. Der ACQ580 kommt jedoch ohne externe Filter oder spezielle Ausrüstungen aus. „Der neue Frequenzumrichter von ABB beinhaltet eine Komponente zur Verringerung von Oberschwingungen, einschließlich einer aktiven Stromversorgungseinheit und einem integrierten Oberschwingungsfilter“, erklärt Florian Groß, Produktmanager Drives bei ABB Motion Deutschland. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Frequenzumrichter mit 45 % THDI (Total Harmonic Distortion bzw. gesamte harmonische Verzerrung) reduziert der Ultra-Low Harmonic Drive ACQ580 die harmonischen Oberschwingungen auf unter 3 %.

center

Der ACQ580 ist auch mit den ABB Ability™ Monitoring Services kompatibel. Damit erhalten Anwender an jedem beliebigen Standort Echtzeit-Daten über den Zustand und die Leistung ihrer Umrichtern. Der Frequenzumrichter verfügt über eine Schutzklasse bis zu IP55 sowie pumpenspezifische Funktionen. Dazu zählt zum Beispiel eine Funktion zur Reinigung der Pumpe. Diese senkt die Wartungskosten und erhöht die Pumpenverfügbarkeit.

Die drehzahlgeregelten Antriebe der Reihe ACQ580 in der ULH-Variante sind als Modelle für die Wandmontage oder als Antriebsmodule erhältlich. Ihr Leistungs- und Spannungsbereich erstreckt sich von 4 bis 355 Kilowatt (kW) und von 380 bis 480 Volt (V). Für diese Produktreihe steht der Life Cycle Service von ABB zur Verfügung, der technische Unterstützung, Reparaturen und präventive Wartungspläne vorsieht.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein Technologieführer bei der digitalen Transformation von Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen, durch Innovationen geprägten Geschichte, hat ABB vier kundenorientierte, weltweit führende Geschäftsbereiche: Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die durch die Digitalplattform ABB Ability™ unterstützt werden. Das Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeiter. www.abb.de

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp