ABB und Cree kooperieren in einer Siliziumkarbid-Partnerschaft für Automobil- und Industrielösungen

Die Partnerschaft beschleunigt den Markteintritt des Stromnetzgeschäfts von ABB in den wachstumsstarken Sektor der Elektromobilität. Sie ermöglicht es Cree zudem, seine Kundenbasis zu erweitern und das umfangreiche Leistungshalbleiterportfolio von ABB zu nutzen.

center

Das Stromnetzgeschäft von ABB und Cree, der führende US-amerikanische Hersteller von Leistungshalbleitern aus Siliziumkarbid, haben eine Partnerschaft angekündigt, um gemeinsam den Rollout von Produkten auf Siliziumkarbidbasis im schnell wachsenden Leistungshalbleitermarkt auszubauen. Siliziumkarbid ist ein Halbleiter, der im Gegensatz zu einem Standardhalbleiter, auch hohen Strom mit geringen Verlusten schalten kann.

Mit der Aufnahme der Siliziumkarbid-Halbleiter von Cree in ihr Produktportfolio, beschleunigt ABB den Einstieg in den schnell wachsenden Elektrofahrzeugsektor. Dem Unternehmen Cree ermöglicht die Partnerschaft, seine Kundenbasis zu erweitern. Die Produkte von Cree werden in das Leistungshalbleiter-Produktportfolio von ABB aufgenommen, und zwar in den Bereichen Stromnetze, Bahn und Traktion, Industrie und Elektromobilität. Diese High-End-Siliziumkarbid-Bauelemente von Cree werden in der preisgekrönten automatisierten Leistungshalbleiterfabrik von ABB in Lenzburg, Schweiz, zu Leistungsmodulen montiert.

«Die Partnerschaft mit Cree unterstützt die Strategie von ABB in der Entwicklung energieeffizienter Siliziumkarbid-Halbleiter für den Automobil- und Industriebereich», sagte Rainer Käsmaier, Managing Director von Semiconductors im ABB Power Grids-Geschäft. «Es unterstreicht das kontinuierliche Engagement von ABB für technologische Innovationen, um die Zukunft einer intelligenteren und grüneren Gesellschaft zu gestalten.»

ABB und Cree unterzeichnen eine Siliziumkarbid-Partnerschaft. V.l.: Gregg Lowe, CEO von Cree, Rainer Käsmaier, Managing Director von ABB Semiconductors, Tobias Keller, Leiter des globalen Produktmanagements von ABB Semiconductors.
ABB und Cree unterzeichnen eine Siliziumkarbid-Partnerschaft. V.l.: Gregg Lowe, CEO von Cree, Rainer Käsmaier, Managing Director von ABB Semiconductors, Tobias Keller, Leiter des globalen Produktmanagements von ABB Semiconductors.
center

«Die Zusammenarbeit mit ABB, dem Weltmarktführer für industrielle Stromversorgungslösungen, wird dazu beitragen, die Einführung transformativer und umweltfreundlicher Alternativen zu erhöhen», erklärt Gregg Lowe, CEO von Cree. «Diese Partnerschaft ermöglicht uns den Eintritt in neue Märkte und trägt zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Bereiche Energie, Traktion, Industrie und Elektrofahrzeuge bei.»

Warum sind Siliziumkarbid-Halbleiter umweltfreundlich?

Im Vergleich zu einem Standardhalbleiter auf Siliziumbasis ermöglicht ein Siliziumkarbid-Halbleiter die Energieumwandlung nahezu verlustfrei und reduziert so die Kohlendioxidemissionen.

Zu den Anwendungen dieser Technologie gehören Traktionswechselrichter für Züge, HGÜ für die Energieübertragung und -verteilung, Solar- und Windwechselrichter, Energiespeicher und Transformatoren. Für den Markt der Elektromobilität bedeutet dies, dass Autos länger fahren und schneller aufgeladen werden können.

Über ABB:

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein Technologieführer bei der digitalen Transformation von Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen, durch Innovationen geprägten Geschichte, hat ABB vier kundenorientierte, weltweit führende Geschäftsbereiche: Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die durch die Digitalplattform ABB Ability™ unterstützt werden. Das Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.ch

Links:

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp