ABB testet erfolgreich weltweit erstes Unterwasser-Stromversorgungsystem und läutet neue Ära für Offshore Öl- und Gasförderung ein

Die zukunftsweisende ABB-Technologie für die Stromverteilung und -umwandlung unter Wasser kann nach Abschluss eines 3 000 Stunden Flachwassertests nun kommerziell genutzt werden. Sie bietet bedeutendes Potenzial für eine saubere, sichere und nachhaltigere Offshore Öl- und Gasproduktion.

center

Energieunternehmen erhalten durch die neue ABB-Technologie weltweit erstmals Zugang zu einer Stromversorgung mit bis zu 100 Megawatt Leistung über eine Entfernung von bis zu 600 Kilometern und bis zu einer Wassertiefe von 3 000 Metern – bei Druckverhältnissen, die einen Ziegelstein zerbrechen könnten. Dazu wird nur ein einziges Kabel benötigt, das über einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren nurwenig oder gar nicht gewartet werden muss und somit die Öl- und Gasförderung in entlegenen Tiefseeumgebungen ermöglicht.

Das gemeinsame Forschungs-, Konstruktions- und Entwicklungsprojekt (Joint Industry Project, JIP) im Umfang von 100 Millionen US-Dollar, zu dem sich ABB mit Equinor und seinen Partnern Total und Chevron zusammengeschlossen hat, wurde 2013 gestartet. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Flachwassertests in einem geschützten Hafen im finnischen Vaasa rücken die meisten der weltweiten Offshore-Kohlenwasserstoffvorkommen in Reichweite für die Elektrifizierung.

„Dieser Meilenstein ist eine herausragende Leistung und der Höhepunkt einer bedeutendenTechnologieentwicklung, die durch grosses Engagement, Kompetenz und Ausdauer erreicht wurde. Es ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit von über 200 Wissenschaftlern und Ingenieuren von ABB, Equinor, Total und Chevron im Rahmen einer mehrjährigen, gemeinsamen Initiative“, sagte Dr. Peter Terwiesch, Leiter des Geschäftsbereichs Industrieautomation von ABB.

Die Unterwassertechnologie zur Stromverteilung und -umwandlung von ABB versorgt die Pumpen und Kompressoren auf dem Meeresboden und damit näher bei der Lagerstätte. So kann der Energiebedarf erheblich gesenkt werden und CO2-Emissionen können durch die Nutzung von Strom, der an Land produziert wird, reduziert werden. Die innovative Unterwassertechnologie von ABB erlaubt den Anschluss jeder beliebigen Energiequelle und macht somit auch die zukünftige Integration von erneuerbaren Energien wie Wind- oder Wasserkraft möglich.

Ausgehend von einem konkreten Projektbeispiel kann die neue Technologie Investitionen von über 500 Millionen US-Dollar einsparen, wenn acht Verbraucher wie Pumpen oder Kompressoren über ein einziges Kabel und eine Entfernung von 200 km mit anderer Infrastruktur verbunden werden.

Da weniger Personal offshore eingesetzt werden kann, reduzieren sich zudem die Risiken und die Sicherheit wird verbessert. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung und der zunehmenden Autonomie von Offshore-Anlagen wird erwartet, dass sich auch im Ökosystem Meer neue Chancen eröffnen.

„Die Verlegung kompletter Öl- und Gas-Produktionsanlagen auf den Meeresboden ist kein Traum mehr. Ferngesteuerte, zunehmend autonome Anlagen unter Wasser, die mit kohlenstoffärmeren Energieträgern betrieben werden, können mit fortschreitendem Übergang in eine neue Energiezukunft Realität werden“, sagte Dr. Terwiesch.

Bislang waren lediglich das Übertragungskabel und der unterseeische Abspanntransformator für denBetrieb unter Wasser geeignet. Heute umfasst das komplette Unterwassersystem von ABB zur Stromverteilung und -umwandlung einen Abspanntransformator, Mittelspannungsumrichter und Schaltanlagen, Steuerungs- und Niederspannungsverteiler sowie Leistungselektronik und Steuerungssysteme. Der anspruchsvolle Test wurde mit dem führenden Prozessleitsystem ABB Ability™System 800xA durchgeführt. 

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie die Unterwasser-Technologie von ABB Betreibern helfen kann, für eine nachhaltigere Welt neue Wege zu gehen - #dreamtheextreme - lesen Sie unser Whitepaper unter https://forms.abb.com/form-29720/subsea-whitepaper.

ABB Industrial Automation Der Geschäftsbereich Industrieautomation von ABB bietet eine breite Palette an Produkten, Systemen und Lösungen für Kunden in der Prozess- und Hybridindustrie. Diese umfassen branchenspezifische integrierte Automatisierungs-, Elektrifizierungs- und Digitallösungen, Steuerungstechnologien, Software und Lifecycle-Services, Mess- und Analysegeräte sowie Lösungen fürden Schiffbau und Turbolader. Der Geschäftsbereich Industrieautomation von ABB ist weltweit die Nummer 2 im Markt. Mit profunder Branchenkenntnis, Erfahrung und Expertise unterstützt der Geschäftsbereich die Kunden bei der Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit, der Steigerung ihrer Rentabilität und der sicheren, intelligenten und nachhaltigen Durchführung ihrer operativen Aktivitäten.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein Technologieführer bei der digitalen Transformation von Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen, durch Innovationen geprägten Geschichte, hat ABB vier kundenorientierte, weltweit führende Geschäftsbereiche: Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die durch die Digitalplattform ABB Ability™ unterstützt werden. Das Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehr als100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp