Die ABB-Verifizierungslösung ist ein Tool zur Zustandsüberwachung, das Nutzer durch die Wartung führt und so bis zu viermal schnellere Ergebnisse liefert als bei manuellen Tests. Das Programm, das ABB während der diesjährigen Messe SPS smart production solutions auf den deutschen Markt bringt, kann eine Vielzahl von Geräten überprüfen. Somit bietet es Anwendern eine universelle Lösung den Gesundheitszustand zu verifizieren und den Service zu optimieren. Die Lösung unterstützt den Übergang von einer präventiven hin zur vorausschauenden Wartung.

Der digitale Gesundheitscheck für Messgeräte ist ganz ohne Prozessunterbrechung möglich 
Das ABB-Verifizierungstool hilft, Probleme vorherzusehen und ermöglicht den Übergang von der präventiven hin zur vorausschauenden Wartung
Durch die automatisierte Prüfung der eingebauten Geräte werden die Qualität und Konsistenz der Messungen und die Ergebnisse in der Produktion verbessert. Gleichzeitig wird der Bedarf an Personal reduziert und die Produktivität erhöht. Unerwartete Ausfallzeiten durch unzureichende Wartung werden eliminiert und ermöglichen eine höhere Betriebseffizienz.
"ABB nutzt kontinuierlich ihre Digitalisierungsexpertise, um Kunden mit Lösungen zu unterstützen, die einen Mehrwert bieten und die sie benötigen, um im Umfeld von Industrie 4.0 wettbewerbsfähig zu bleiben", so Christine Declerck, globale Produktmanagerin für Service bei ABB Mess- & Analysentechnik. "Die von unserer Verifizierungslösung erfassten Daten verschaffen unseren Kunden einen klaren Überblick darüber, welche Geräte installiert sind und wie sie funktionieren. Eine detaillierte Überwachung kann frühzeitig Hinweise auf einen möglichen Systemausfall geben. Dadurch können Instandhaltungsingenieure Probleme vorhersehen, geplante Abhilfemaßnahmen im Voraus ergreifen und so von der präventiven zur vorausschauenden Wartung übergehen."
Mit mehreren Zugriffsebenen kann ABB Ability™ Verification for Measurement Devices die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden erfüllen und bietet die bestmögliche Überprüfung von Leistung und Gesundheit, ohne das Produkt vom Prozess entfernen zu müssen. Derzeit können die ABB-Instrumentierungsgeräte AquaMaster, ProcessMaster, Sensyflow, SwirlMaster, VortexMaster und WaterMaster überprüft werden, wobei laufend weitere Geräte hinzugefügt werden. Funktionen wie Fingerprint-on-demand, ein automatisiertes Prüfverfahren und sofortige Ergebnisse vor Ort machen die ABB Ability™-Verifizierungsanwendung für Messgeräte intuitiv und einfach zu bedienen.
Die neue Software ist Teil der digitalen cloudbasierten Plattform ABB Ability. Alle Daten der installierten Geräte eines Benutzers sind online über das myABB-Business-Portal abrufbar. Das Portal enthält eine vollständige Liste der Geräte, die mit den Kundenstandorten verbunden sind, bei denen sie installiert sind. Zudem können in zuvor definierten Abständen fällige Servicedienstleistungen empfohlen worden. Durch diese Informationen können Kunden von einer Vielzahl an Vorteilen profitieren, wie z.B. der Maximierung der Produktlebenszyklen, einem besseren Ersatzteilmanagement und einem einfachen Zugriff auf Installationshandbücher und Datenblätter.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein Technologieführer bei der digitalen Transformation von Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen, durch Innovationen geprägten Geschichte, hat ABB vier kundenorientierte, weltweit führende Geschäftsbereiche: Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die durch die Digitalplattform ABB Ability™ unterstützt werden. Das Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeiter. www.abb.de