Lösungen, die den Seeverkehr optimieren, haben ein enormes Potenzial: Jährlich werden mehr als zehn Milliarden Tonnen Fracht – rund 90 Prozent des Welthandels – auf dem Seeweg befördert. Nach Daten der International Chamber of Shipping ist die weltweite Nachfrage nach Schiffstransporten in den letzten zehn Jahren um 30 Prozent gestiegen.

Umso wichtiger ist es, dass diese Entwicklungen mit den Nachhaltigkeitszielen für die maritime Industrie in Einklang gebracht werden können. Die Schifffahrt verursacht heute einen Kohlendioxid-Ausstoß von fast einer Milliarde Tonnen jährlich, was rund 2,7 Prozent aller vom Menschen verursachten CO2-Emissionen entspricht. Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation, eine für alle nicht rein kommerziellen Aspekte der Handelsschifffahrt zuständige Organisation der Vereinten Nationen, hat sich zum Ziel gesetzt, die jährlichen Emissionen bis zum Jahr 2050 um mindestens 50 Prozent unter das Niveau von 2008 zu senken.
Mit den bewährten Technologien von ABB lassen sich die Emissionen einer Vielzahl von Schiffstypen reduzieren - bei großen Ozeandampfern ebenso wie bei kleineren Schiffen für den Kurzstreckenverkehr.