Ziel von ABB ist es, die Weiterentwicklung von Shanghais High-End-Fertigung, den Bau eines Wissenschafts- und Technologie-Innovationszentrums, die Förderung des Wachstums und die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt zu unterstützen. Die Roboterfabrik von ABB wird die weltweit fortschrittlichste, automatisierteste und flexibelste Fabrik in der Roboterindustrie sein, in der die neuesten Fertigungsprozesse und die größte F&E-, Produktions- und Anwendungsbasis der Robotik in China zum Einsatz kommen.
Die Produktion in der hochautomatisierten Anlage wird auf Automatisierungszellen basieren, wobei sich die Roboter von Station zu Station bewegen, was eine größere kundenspezifische Anpassung und mehr Flexibilität als bei herkömmlichen, linearen Produktionssystemen ermöglicht. Fahrerlose Transportsysteme werden die Produktionsroboter just in time mit Teilen versorgen, während die neuesten kollaborativen Technologien dafür sorgen werden, dass Menschen und Roboter sicher nebeneinander arbeiten können. Dies führt zu einer größeren Flexibilität und Agilität der Produktionsprozesse und verbindet die Vorteile von Robotern mit den einzigartigen Fähigkeiten von Menschen. Ein digitaler Zwilling wird allen, von Managern und Ingenieuren bis hin zu Bedienern und Wartungsteams, Dateneinblicke und maschinelle Lernmöglichkeiten bieten, um die Leistung zu verbessern und die Produktivität zu maximieren. ABB wird ein auf maschinellem Lernen basierendes System einsetzen, um die Roboter während der Montage zu prüfen und so höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten.

Die Einrichtung wird auch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum von Weltklasse beherbergen, das Innovationen in der Robotik und der industriellen künstlichen Intelligenz (KI) beschleunigen wird. Das Zentrum wird als offenes Innovationszentrum dienen, in dem ABB eng mit ihren Kunden zusammenarbeitet, um gemeinsam auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Automationslösungen zu entwickeln. Die Roboterfabrik wird voraussichtlich Anfang 2021 eröffnet und sich auf einer Fläche von 67.000 Quadratmetern erstrecken. ABB investiert in die Digitale Fabrik der Zukunft in Shanghai 150 Millionen US-Dollar.