Der ABB Geschäftsbericht 2019 steht ab sofort in elektronischer Form auf www.abb.com/groupreportszur Verfügung. Er enthält umfassende Informationen über das Unternehmen und seine Strategie,Geschäftstätigkeit, Governance und finanzielle Performance.
Aktionäre können über diesen Link ein gedrucktes Exemplar anfordern. Die gedruckte Version wirdausgegeben sobald diese vorliegt.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein Technologieführer bei der digitalen Transformation von Industrien.Aufbauend auf einer über 130-jährigen, durch Innovationen geprägten Geschichte, hat ABB vierkundenorientierte, weltweit führende Geschäftsbereiche: Elektrifizierung, Industrieautomation,Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die durch die Digitalplattform ABB Ability™unterstützt werden. Das Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehrals 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 144 000 Mitarbeitende. www.abb.comHinweis: Dies ist die Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung vom 26. Februar 2020, die Sieunter www.abb.com/news finden können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englischeOriginalversion.