In Zeiten von steigendem Energieverbrauch und Ressourcenknappheit ist das Energiemanagement zu einem zentralen Bestandteil unseres Lebens geworden. Durch die größere Flexibilität und Steuerung von digitalen Zeitschaltuhren haben Menschen die Möglichkeit Energie nur dann und dort zu nutzen, wo sie benötigt wird.
Mit der Einführung der neuen Reihe an digitalen Zeitschaltuhren von ABB wird die Steigerung des Komforts und der Energieeinsparung einfacher und effizienter denn je. Die Zeitschaltuhren steuern Beleuchtung, Heizung, Lüftung und Bewässerung mit Tages-, Wochen- oder Jahresplänen, so dass diese je nach Öffnungszeiten, Dämmerung, Feiertagen oder Ferienzeit ein- und ausgeschaltet werden können.
Durch die Möglichkeit einzelne oder eine Gruppe von Verbrauchern zu steuern, eignen sich die Zeitschaltuhren für die Hutschiene ideal für den Einsatz in gewerblichen Gebäuden. Je nach Anwendung und Automatisierungsgrad der Gesamtlösung können Kunden durchschnittlich bis zu 50 Prozent des Energieverbrauchs einsparen.
Neben der Energieeinsparung bietet die Reihe dank der intuitiven App für iOS- und Android-Smartphones und Tablets eine Reduzierung der Inbetriebnahmezeit um bis zu 80 Prozent. Parallel zur Sortimentserneuerung hat ABB seine neue Timer-App eingeführt, um den Anwendern mehr Kontrolle über die Steuerung zu geben und die Konfiguration zu erleichtern. Die Möglichkeit, das Programm von einer Uhr auf eine andere zu kopieren, spart Zeit, besonders in Großprojekten.
Die bluetoothfähige App ist für die einfache Konfiguration und Visualisierung der digitalen Zeitschaltuhren von ABB konzipiert. Neue Programme können einfach erstellt und von einem Gerät auf ein anderes übertragen werden. Mit der App können Anwender wichtige Einstellungen wie Datum, Zeit und Ort ändern sowie Zufalls- und Zyklusfunktionen aktivieren.
Die neue Serie an Zeitschaltuhren und die App sind ideal für Anwendungen in Zweckbauten und öffentlichen Gebäuden: von der automatischen Steuerung eines Bewässerungssystems in einem Park bis hin zum Schließen und Öffnen von Rollläden zu definierten Tageszeiten in Bürogebäuden. Dank einer Kanalerweiterung für die Jahreszeitschaltuhren, können bis zu acht Kanäle gesteuert werden, um eine umfassende Beleuchtungssteuerung in mehreren Räumen zu realisieren. Der Einsatz der Zeitschaltuhren mit energieeffizienten LED-Leuchtmitteln ist bis zu einer Lampenlast von 500 W möglich.

Quelle: ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein Technologieführer bei der digitalen Transformation von Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen, durch Innovationen geprägten Geschichte, hat ABB vier kundenorientierte, weltweit führende Geschäftsbereiche: Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die durch die Digitalplattform ABB Ability™ unterstützt werden. Das Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 144.000 Mitarbeitende. www.abb.de
ABB Elektrifizierung ist ein weltweit führender Anbieter von Elektrifizierungslösungen. In mehr als 100 Ländern, mit über 200 Produktionsstätten und rund 53.000 Mitarbeiter engagiert sich der Geschäftsbereich für die sichere, intelligente und nachhaltige Elektrifizierung der Zukunft. Mit den Lösungen der Digitalplattform ABB Ability™ vernetzt, schützt, steuert und optimiert das Angebot die elektrische Energieversorgung in den Bereichen Industrie, Infrastruktur und Transport sowie Rechenzentren, intelligenten Gebäuden und Elektromobilität. Der Integration erneuerbarer Energien sowie der Nutzung intelligenter Energieverteilung und -speicherung kommen dabei eine besondere Bedeutung zu.