Das Überwachungssystem NaveoPro® bietet eine einfache, geführte Methode um Installation, Überwachung und Wartung von Sicherheitsbeleuchtungssystemen mit nur einem mobilen Endgerät zu realisieren.
Mit der NaveoPro®-App können Einzelbatterieleuchten in einem Gebäude schnell und intuitiv installiert und programmiert werden. Das System ist Teil der ABB AbilityTM Plattform und liefert in Echtzeit Informationen zur vorausschauenden Planung und zur Verbesserung der Gebäudesicherheit.
Mit den in der Cloud gespeicherten Daten bietet die mobile App über Google Maps rund um die Uhr einen Überblick über alle überwachten Gebäude. Gebäudekarten können hochgeladen und in Google Maps eingebunden werden, so kann die präzise Position der Notleuchte mit ihrem aktuellen Status angezeigt werden.
Auch Tests, Inspektionen und Wartungsarbeiten, die sicherstellen, dass alle Notleuchten ordnungsgemäß funktionieren, können über die App durchgeführt werden. Funktions- und Dauertests werden über die benutzerfreundliche App ebenso einfach programmiert. Fehler werden automatisch erkannt und direkt an definierte mobile Geräte gemeldet, so dass eine Benachrichtigung jederzeit und überall möglich ist. Darüber hinaus können mehrere Benutzer auf die Daten des Sicherheitsbeleuchtungssystems zugreifen, und diese Daten können per E-Mail versendet, gemeinsam genutzt oder gespeichert werden, um den Zustand eines Sicherheitsbeleuchtungssystems zu dokumentieren.
Um die Sicherheit des Gebäudes weiter zu erhöhen, sendet das System Wartungswarnungen, so dass Komponenten ausgetauscht werden können, bevor eine Störung auftritt. Diese Funktion optimiert die Sicherheit, von der Nutzer eines Gebäudes oder einer Anlage profitieren. Dadurch entfällt die doppelte Dateneingabe, die Suche nach den richtigen Komponenten oder unnötige Wege für Ersatzteile. Durch den Einsatz einer einzigen, leicht zugänglichen Datenbank mit umfassenden Informationen gestaltet sich die laufende Wartung des Gebäudes oder der Anlage deutlich effizienter.
Das neue System wird in zwei Ausführungen angeboten: eine Ausführung für kabelgebundene Leuchten ergänzt durch eine drahtlose Bluetooth-Mesh-Ausführung.
Als Teil der ABB AbilityTM Plattform bietet diese Lösung kompromisslose Cybersicherheit und ermöglicht die sichere Integration von Daten, die allen Nutzern des Systems entscheidende Vorteile bringen.

Quelle: ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein Technologieführer bei der digitalen Transformation von Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen, durch Innovationen geprägten Geschichte, hat ABB vier kundenorientierte, weltweit führende Geschäftsbereiche: Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die durch die Digitalplattform ABB Ability™ unterstützt werden. Das Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 144.000 Mitarbeitende. www.abb.de
ABB Elektrifizierung ist ein weltweit führender Anbieter von Elektrifizierungslösungen. In mehr als 100 Ländern, mit über 200 Produktionsstätten und rund 53.000 Mitarbeiter engagiert sich der Geschäftsbereich für die sichere, intelligente und nachhaltige Elektrifizierung der Zukunft. Mit den Lösungen der Digitalplattform ABB Ability™ vernetzt, schützt, steuert und optimiert das Angebot die elektrische Energieversorgung in den Bereichen Industrie, Infrastruktur und Transport sowie Rechenzentren, intelligenten Gebäuden und Elektromobilität. Der Integration erneuerbarer Energien sowie der Nutzung intelligenter Energieverteilung und -speicherung kommen dabei eine besondere Bedeutung zu.