Normen für Motoren gibt es bereits seit Jahrzehnten. Trotzdem steigt die Nachfrage nach höherer Effizienz, da für das Gesamtsystem aus Lüfter, Pumpen und Kompressoren immer strengere Vorschriften erlassen werden. Anlagenhersteller setzen auf neue Motortechnologien, um die bestmögliche Systemeffizienz zu erreichen und gleichzeitig nachhaltige Materialien einzusetzen.
Die ABB-Produktreihe Baldor-Reliance EC Titanium kombiniert die „Ferrite Assisted Synchronous Reluctance“-Technologie (FASR) mit Magnetwerkstoffen ohne Seltene Erden. Auf diese Weise werden die Effizienzanforderungen der IE 5-Norm nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen. EC Titanium eignet sich für Anwendungen mit konstantem und variablem Drehmoment und erzielt in einem großen Drehzahl- und Lastbereich sowie oberhalb der Grunddrehzahl eine herausragende Leistung.

Selbst bei Teillastbetrieb, in dem die meisten Lüfter laufen, ist die Produktlinie EC Titanium wirtschaftlich und effizient. Der große Vorteil besteht darin, dass bei jeder Geschwindigkeit die hohe Effizienz beibehalten wird; auch oberhalb der Grunddrehzahl. Auf diese Weise kann die Auslegung von Lüftern optimiert werden.
EC Titanium-Motoren weisen einen Leistungsfaktor nahe Eins auf und ermöglichen somit den Einsatz kleinstmöglicher Antriebe. Baugröße und Gewicht des integrierten Systems werden dadurch reduziert. Darüber hinaus ist die integrierte Antriebslösung so konzipiert, dass für die Motorsteuerung viel weniger Platz benötigt wird. Außerdem wird der Frequenzumrichter auf dem Motor oder an der entgegengesetzten Antriebsseite montiert, wodurch die Verdrahtungskosten gesenkt werden.
Angeboten wird die Produktreihe Baldor-Reliance EC Titanium in IEC- und NEMA-Standardmaßen. Die verfügbare Nennleistung liegt beim Motor ohne integrierten Umrichter bei 1 bis 20 HP (0,75 - 15 kW), beim integrierten Motor mit oben angebrachten Umrichter bei 1 bis 20 HP (0,75 - 7,5 kW) und beim axial befestigten Umrichter bei 1 bis 7,5 HP (0,75 - 5,5 kW).
ABB ist ein Technologieführer bei der digitalen Transformation von Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen, durch Innovationen geprägten Geschichte, hat ABB vier kundenorientierte, weltweit führende Geschäftsbereiche: Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die durch die Digitalplattform ABB Ability™ unterstützt werden. Das Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 144.000 Mitarbeiter. www.abb.de