ABB vereinfacht die Bedienung ihrer 4-Achs-SCARAs: Anwender haben nun die Möglichkeit, die Roboter über die Simulations- und Offline-Programmiersoftware RobotStudio® auf ihrem PC in Betrieb zu nehmen und zu steuern.
Robot Control Mate ist eine Erweiterung für RobotStudio, mit der Anwender die Roboter über ihren Computer starten, bewegen und kalibrieren können. Damit gelingt die Bedienung der SCARAs einfacher denn je. Zum ersten Mal kann die Offline-Programmiersoftware von ABB verwendet werden, um die Bewegungen eines Roboters in Echtzeit zu steuern. Darüber hinaus ist mit Robot Control Mate eine Roboterprogrammierung selbst dann möglich, wenn kein FlexPendant vorhanden ist.

Robot Control Mate ist ab sofort für den hängend montierten SCARA IRB 910INV verfügbar. Eine Ausweitung des Programms auf andere Roboter aus dem ABB-Portfolio ist bereits in Planung.
RobotStudio ist die branchenweit führende PC-basierte Lösung zur Programmierung, Konfiguration und virtuellen Inbetriebnahme von Robotern vor der tatsächlichen Installation. Die Software erstellt dafür einen digitalen Zwilling von Anlagen und Systemen innerhalb einer Produktionslinie. Mit dem Offline-Programmiertool erstellen, simulieren und testen Anwender eine komplette Roboterinstallation in einer virtuellen 3D-Umgebung, ohne die eigentliche Produktionslinie unterbrechen zu müssen. So lassen sich neue Produktionslinien schneller installieren und ohne Störungen bei voller Geschwindigkeit in Betrieb nehmen – ein Wettbewerbsvorteil für viele Hersteller in Zeiten von individueller Massenproduktion und immer kürzeren Produktlebenszyklen.
„Ein Kernelement unserer Strategie liegt darin, die Installation, Programmierung und Inbetriebnahme von Robotern zu vereinfachen. So unterstützen wir Kunden zum Beispiel dabei, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Auch Mittelständler können auf diese Weise die Robotik schneller für sich erschließen“, sagt Darren Hung, Global Product Manager Small Robots bei ABB. „Durch die Integration von Robot Control Mate in RobotStudio gestaltet sich die Implementierung von Automatisierungslösungen jetzt noch einfacher. Anwender können dank der Bedienung ihrer Roboter über den Computer oder Laptop wesentlich flexibler agieren als zuvor.“
Wer mehr über Robot Control Mate erfahren möchte, kann sich ab sofort für ein kostenfreies ABB-Webinar anmelden. Es findet am 28. Mai 2020 um 9 Uhr in englischer Sprache statt – hier geht es zur Anmeldung.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein Technologieführer bei der digitalen Transformation von Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen, durch Innovationen geprägten Geschichte, hat ABB vier kundenorientierte, weltweit führende Geschäftsbereiche: Elektrifizierung, Industrieautomatisierung, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomatisierung, die durch die Digitalplattform ABB Ability™ unterstützt werden. Das Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 144.000 Mitarbeitende. www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation ist ein Pionier auf dem Gebiet der Robotik, Maschinenautomatisierung und digitale Dienstleistungen. Wir bieten innovative Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, von der Automobilindustrie über die Elektronikindustrie bis hin zur Logistik. Als einer der weltweit führenden Anbieter von Industrierobotern und Maschinenautomatisierung haben wir bereits über 400.000 Roboterlösungen installiert. Wir helfen unseren Kunden aller Größenordnungen, ihre Produktivität und Flexibilität zu steigern, Prozesse zu vereinfachen und die Produktqualität zu verbessern. Außerdem unterstützen wir sie beim Übergang zur vernetzten und kollaborativen Fabrik der Zukunft. ABB Robotics & Discrete Automation beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten in mehr als 53 Ländern.