Neue antriebsbasierte funktionale Sicherheit vereinfacht Maschinenautomatisierung

Das PROFIsafe Plug-in-Modul für Frequenzumrichter von ABB ist mit integrierten Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Es reduziert den Engineering-Aufwand und ermöglicht eine vereinfachte Installation und Inbetriebnahme.

Frequenzumrichter von ABB können mit verschiedenen integrierten Sicherheitsfunktionen ausgestattet werden, um den Konstruktionsprozess und das Engineering im Maschinenbau und der Automatisierung zu vereinfachen. Mit dem neuen PROFIsafe Plug-in-Modul (FSPS-21) lassen sich mehrere Funktionen gleichzeitig realisieren, die PROFIsafe-Kommunikation, wichtige antriebsbasierte Sicherheitsfunktionen und die PC-Tool-Kommunikation.

Maschinenbauer müssen gewährleisten, dass Maschinen und Anlagen sicher gesteuert und bei Fehlern oder Gefahren schnell gestoppt werden können. Um die hohen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, haben in der Vergangenheit Konstrukteure die Sicherheitsfunktionen mit Hilfe externer verdrahteter Geräte realisiert. Dies ist nicht nur kostspielig und zeitintensiv, sondern erfordert in der Regel auch zusätzlichen Platz. Mit antriebsbasierten Sicherheitslösungen werden diese Herausforderungen gelöst.

center

Die neuen Möglichkeiten der antriebsbasierten funktionalen Sicherheit sorgen in zahlreichen Maschinen und Anlagen – von Extrudern bis hin zu Zentrifugen – für eine sichere Steuerung und eine reibungslose Kommunikation zwischen dem Frequenzumrichter und der speicherprogrammierbaren Steuerung (PLC). Ermöglicht wird dies durch PROFIsafe unter Nutzung des Kommunikationsprotokolls PROFINET IO.

„Das neue Plug-in-Modul übernimmt die Kommunikation für die Maschinensteuerung, sorgt gleichzeitig für die funktionale Sicherheit und ermöglicht zusätzlich den Datenaustausch zwischen PC-Tool und Frequenzumrichter über eine einzige Ethernet-Verbindung. Auf diese Weise werden nicht nur die Installation, sondern auch die Inbetriebnahme vereinfacht, da keine weitere Sicherheitskonfiguration im Frequenzumrichter benötigt wird und sich somit auch der Schulungsbedarf deutlich verringert“, sagte Fred Donabauer, Leiter Produktmanagement Frequenzumrichter & SPS, ABB Motion Deutschland.

Das Modul FSPS-21 ist vom TÜV Nord zertifiziert und mit den ABB-Frequenzumrichtern der Serie ACS380, ACS580 und ACS880 kompatibel. Es unterstützt die Sicherheitsfunktionen „Sichere Drehmomentabschaltung“ (STO) und „Sicherer Stopp 1“ (SS1). Durch die Sicherheitsstufe SIL3/PLe wird ein Höchstmaß an Anlagensicherheit erreicht, daher eignet sich das Modul sogar für die anspruchsvollsten Anwendungsbereiche.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp