Schweizer Premiere auf Autobahnrastplatz mit ABB: batteriegepufferte Ladeinfrastruktur

Schweizer Premiere auf Autobahnrastplatz mit ABB: batteriegepufferte Ladeinfrastruktur

Der Schweizer Energieversorger Primeo stellt auf 20 Autobahnrastplätzen Schnelladestationen für Elektroautos bereit – mit ABB-Technologie. Die Ladeinfrastruktur umfasst erstmals auch Batteriespeicher und ein Energiemanagementsystem. Die erste Station wurde heute auf einem Rastplatz bei Sempach eingeweiht.

Premiere bei Sempach: Nach bedienten Raststätten – die dem jeweiligen Kanton gehören – werden nun auch die hundert Rastplätze im Schweizer Autobahnnetz mit Ladeinfrastruktur für Elektroautos ausgerüstet. Sie stehen unter der Hoheit des Bundesamtes für Strassen, Astra. Das Astra hat Bewilligungen für den Bau und Betrieb der E-Tankstellen in fünf Paketen mit jeweils 20 Rastplätzen vergeben. Primeo Energie und Alpiq E-Mobility haben den Zuschlag für eines dieser Pakete erhalten.

Terra HP mit 350 kW
Primeo setzt auf ABB-Technologie: Die Ladestationen Terra HP von ABB mit einer Leistung von 350 Kilowatt gehören zu den leistungsstärksten im Markt. Ein dafür konzipiertes Elektrofahrzeug kann damit innerhalb von acht Minuten für eine Reichweite von 200 Kilometern aufgeladen werden.

Die Elektrotankstelle auf dem Rastplatz Inseli mit den drei von ABB gelieferten Ladestationen. Der Batteriespeicher ist im Gehäuse im Hintergrund zwischen den zwei höheren Terra HP untergebracht.
Die Elektrotankstelle auf dem Rastplatz Inseli mit den drei von ABB gelieferten Ladestationen. Der Batteriespeicher ist im Gehäuse im Hintergrund zwischen den zwei höheren Terra HP untergebracht.

Batteriespeicher und Energiemanagementsystem
Zusätzlich zu den Ladestationen steuert ABB als Technologiepartnerin auch hochmoderne Batteriespeicher und ein Energiemanagement-System bei. Dank der Zwischenspeicherung muss das lokale Versorgungsnetz die Spitzenlast beim Schnellladen nicht direkt abdecken. Das reduziert die Strombezugskosten für Endkunden und Betreiber bedeutend.

Einzigartige Konzeption
Das intelligente Energiemanagementsystem von ABB, das sich individuellen Verbrauchsanforderungen anpasst, koordiniert und optimiert den Betrieb vorausschauend und in Echtzeit. Diese technische Anordnung mit Energiespeicher und Energiemanagementsystem ist in der Schweiz in dieser Leistungsgrösse bei Ladesäulen einzigartig

Je drei Ladesäulen
Im Beisein von Jürg Röthlisberger, Direktor Astra, Conrad Ammann, CEO Primeo, und Robert Itschner, Country Managing Director ABB Schweiz, wurde die erste Ladestation heute auf der Raststätte Inseli bei Sempach eingeweiht. Die Stationen auf diesem Rastplatz sowie dem gegenüberliegenden Rastplatz Chilchbuehl sind jeweils mit drei Ladesäulen von ABB ausgerüstet; zwei davon die besonders leistungsfähigen Terra HP.

In grösstes Ladenetz eingebunden
Alle drei gängigen Steckertypen können angeschlossen werden. Die Bezahlung kann mit den üblichen Kreditkarten abgewickelt werden. Die Ladepunkte von Primeo Energie werden zudem in MOVE, einem der grössten Ladenetze der Schweiz, eingebunden. Primeo Energie finanziert die Infrastruktur und stellt den Betrieb sicher; Alpiq E-Mobility ist für das Engineering sowie die Installation der Schnellladesäulen verantwortlich.

Ausbau der nationalen Ladeinfrastruktur
«Es freut mich sehr, dass wir als Technologiepartnerin mit unseren innovativen Schnelllade- und Speicherlösungen zum Ausbau eines leistungsstarken Netzes von Ladestationen in der Schweiz beitragen können, nun auch auf Autobahnrastplätzen», so Robert Itschner anlässlich der Einweihung.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp