ABB und Hydrogen Optimized streben Entwicklung von Grossanlagen zur Erzeugung von umweltfreundlichem Wasserstoff an

Beide Unternehmen unterzeichneten eine Absichtserklärung demnach sie umweltfreundlichen (grünen) Wasserstoff für Kunden aus unterschiedlichen Industrien wirtschaftlich rentabel machen wollen

Der führende Technologiekonzern ABB und Hydrogen Optimized haben sich darauf geeinigt, gemeinsam die Entwicklung grosser Systeme zur Erzeugung von grünem Wasserstoff voranzutreiben. Die Anlagen sollen an das Stromnetz angeschlossen werden und eine saubere, nachhaltige und kostengünstige Energiequelle bieten.

Hydrogen Optimized ist bestrebt, seine Starkstrom-Wasserelektrolysetechnologie zur Produktion von sauberem Wasserstoff in künftigen Anwendungen in verschiedenen Industrien, darunter die Chemieindustrie und das Transportwesen, umfangreich einzusetzen. Das ABB-Forschungsteam für Wasserstofftechnologie wird die Optimierung der Stromversorgung durch Projekte mit ABB-Hochleistungs-Gleichrichtersystemen (High Power Rectifier - HPR) untersuchen.

Gemeinsam wollen die Unternehmen nachweisen, dass die RuggedCell™ Wasserelektrolysetechnologie von Hydrogen Optimized zur Entwicklung einer integrierten Produktlösung auf der Grundlage eines 100-MW-Einzelmodul-Anlagenkonzepts eingesetzt werden kann.

center

ABB ist ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungsgleichrichtern für alle Industrieanwendungen mit maximaler Verfügbarkeit und höchster Produktivität. Dabei steht die Sicherheit der Mitarbeitenden immer im Vordergrund. Die Gleichrichtersysteme der HPR-Reihe stellen Gleichstrom in einem Leistungsbereich zwischen 5.000A und 550.000A bereit. Sie sind als Einzel- oder Mehrfacheinheiten erhältlich und bieten somit nahezu unbegrenzte Strom- und Spannungskombinationen. Darüber hinaus erfüllen sie die meisten anlagenspezifischen Anforderungen.

«ABB ist ein globaler Technologieführer im Bereich Steuerungs- und Elektrifizierungslösungen für elektrochemische Grossprozesse», sagte Andrew T.B. Stuart, Präsident und CEO von Hydrogen Optimized. «Diese Technologie passt hervorragend zu unserem zum Patent angemeldeten System RuggedCell™. Die beiden Technologien führen bei einer Erweiterung des sauberen Wasserstoffprojekts zu einer kontinuierlichen Reduzierung des Investitionsaufwands.»

«Wir werden gemeinsam die Voraussetzungen schaffen für den Bau von Einzelanlagen bis in den Leistungsbereich mehrerer Hundert Megawatt. Der Nachweis der Skalierbarkeit dieser beiden Schlüsselkomponenten einer Wasserelektrolyseanlage ist für kostengünstigen umweltfreundlichen Wasserstoff von entscheidender Bedeutung, und wir freuen uns über die daraus resultierenden potenziellen Vorteile für die Kunden».

Die von den beiden Unternehmen unterzeichnete Absichtserklärung beinhaltet die Vereinbarung für den Bau einer Vorführanlage und die Vorbereitung des Entwurfs einer 100-MW-Anlage sowie die Prüfung von Strategien zur Vermarktung.

«Im Rahmen dieses Projekts können wir unsere Stärken beim Bau grosser, hocheffizienter und kundenspezifischer HPR-Systeme unter Beweis stellen und die Möglichkeiten einer einzigen Gleichrichtereinheit bis an die Grenzen des Machbaren ausreizen», sagte Charl Marais, Global Product Manager, Process Industries von ABB. «Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung bei der Bereitstellung von Steuerungs- und Elektrosystemlösungen für die elektrochemische Industrie wissen wir, dass Hochspannungsgleichrichter die Eigenschaften aufweisen, die für einen erfolgreichen Einsatz bei Grossprojekten erforderlich sind.»

«Diese Zusammenarbeit führt zu einer schnelleren kommerziellen Verfügbarkeit und Machbarkeit von grossen umweltfreundlichen Wasserstoffsystemen. Wir befassen uns seit mehr als zwei Jahren mit solchen Projekten, und die Synergien mit Hydrogen Optimized waren deutlich erkennbar. Wir haben eine klare Vision, die zu bedeutenden Resultaten führen kann.»

Zu den Anwendungen, bei denen umweltfreundlicher Wasserstoff eingesetzt wird, zählen die emissionsfreie Kraftstoffversorgung im Verkehrssektor, die Produktion von Ammoniak und anderen Chemikalien mit nicht-fossilen Wasserstoffquellen und die Produktion von grünem Metall mit Wasserstoff anstelle eines Verkokungsprozesses.

—

Hydrogen Optimized wurde 2017 gegründet und ist ein privates Unternehmen für Wasserstofftechnologie, das eigene umweltfreundliche Systeme zur Wasserstofferzeugung vermarktet. Unsere Vision ist, dass bis 2030 die Einführung umweltfreundlicher Wasserstoffprozesse in den Bereichen Energie, Chemie und Industrie die Lebensqualität für alle Menschen weltweit verbessern wird. Unsere Wurzeln reichen bis ins Jahr 1905 zurück. Damals kam Alexander T. Stuart, Kanadas Wasserstoffpionier, zu dem Schluss, dass Wasserstoff und Sauerstoff die Schlüsselbausteine für eine nachhaltige, saubere Energie- und Industriewelt bilden. Mit unserem einzigartigen Know-how entwickeln, konstruieren und bauen wir umweltfreundliche Wasserstoffsysteme und setzen diese gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden um. www.hydrogenoptimized.com

—

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 110.000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. www.abb.com

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp