Der Trend hin zu einer stärkeren Individualisierung nimmt zu und wird besonders von den Millennials weiter befeuert. Dies macht sich auch in der Fahrzeuglackierung bemerkbar. Die Nachfrage nach kundenspezifischen Lackierungen steigt weiter an – sei es der Wunsch nach einer zweiten Farbe, einer anderen Lackierung, etwa in matt, oder einem speziellen Design.

Die Nachfrage nach kundenspezifischen Lackierungen steigt weiter, und genau hier setzt die innovative PixelPaint-Lösung von ABB an. Ohne die Notwendigkeit einer Maskierung oder Demaskierung der Karosserie lässt sich eine individuelle Lackierung in nur einem einzigen Durchgang durchführen. Dadurch reduzieren sich die Durchlaufzeiten um etwa 50 Prozent. 
ABBs PixelPaint umfasst einen Tintenstrahlkopf mit hoher Lackierleistung, ein Dosiersteuerungspaket sowie die benutzerfreundliche Programmiersoftware RobotStudio® für zweifarbige und dekorative Lackieranwendungen.
Bisher gestaltete sich das Aufbringen eines zweifarbigen oder kundenspezifischen Designs auf die Karosserie jedoch besonders zeit- und arbeitsintensiv. Das Fahrzeug musste zweimal durch die Lackierstraße laufen: zunächst zur Auftragung der ersten Lackschicht und anschließend – nachdem die erforderlichen Bereiche abgedeckt waren – folgte die zweite Farbe. Üblicherweise erforderte der Abdeckvorgang pro Schicht etwa 10 bis 20 Bediener, während zwei Arbeiter nach dem Auftragen der zweiten Farbe die Maskierung wieder entfernen mussten. Hinzu kommt: Dieser Vorgang geht mit einer signifikanten Lackverschwendung einher. Denn nur 70 bis 80 Prozent des Lacks werden dabei tatsächlich auf die Karosserieoberfläche aufgetragen. Der folglich höhere Lackverbrauch führt zu höheren Kosten – auch in punkto Entsorgung.
Hier setzt die innovative PixelPaint-Lösung von ABB an. Sie umfasst einen Tintenstrahlkopf mit hoher Lackierleistung, ein Dosiersteuerungspaket sowie die benutzerfreundliche Programmiersoftware RobotStudio® für zweifarbige und dekorative Lackieranwendungen.
„Der Automobilmarkt ist ohne Frage hart umkämpft. Dementsprechend benötigen die Hersteller Lösungen, die ihnen helfen, ihre Flexibilität, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Dazu gehören ebenso Innovationen für eine hochwertige Lackierung, die individuelle Möglichkeiten bieten, um der wachsenden Nachfrage nach nicht-standardisierten und kundenspezifischen Designs gerecht zu werden“, betont Michael Larsson, Leiter der Business Line Automotive OEM von ABB Robotics. „Mit PixelPaint lassen sich 100 Prozent des Lacks auf die Karosserieoberfläche auftragen – ohne Overspray. Dies führt zu niedrigeren Betriebskosten. Zudem verbessert sich die Umweltverträglichkeit, da kein Lack mehr verschwendet wird. Und schließlich macht PixelPaint das Maskieren und Demaskieren jedes einzelnen Fahrzeugs überflüssig. Dies trägt dazu bei, Engpässe in den Automobillackierereien zu reduzieren.“
PixelPaint ist als Zelle mit zwei ABB-Robotern des Typs IRB 5500 erhältlich. Bei der Non-Overspray-Technologie wird der Lack mit Hilfe des Druckdüsenkopfes direkt auf eine Zielfläche gedruckt, anstatt mit einem herkömmlichen Zerstäuber gesprüht zu werden. Dies führt zu einer 100-prozentigen Übertragungseffizienz. Ohne die Notwendigkeit einer Maskierung oder Demaskierung der Karosserie lässt sich eine kundenspezifische Lackierung in nur einem einzigen Durchgang durchführen. Dadurch reduzieren sich die Durchlaufzeiten um etwa 50 Prozent.
Die overspray-freie PixelPaint-Lösung von ABB wurde auf der SURCAR-Jahreskonferenz in Cannes, Frankreich, im Juni 2019 als bahnbrechende Innovation mit einem "Technology"-Award ausgezeichnet. SURCAR ist eine globale Branchenvereinigung für die Lackiertechnik und Karosserielackierung.
Neben Robotern und applikationsspezifischer Ausrüstung bietet ABB eine Vielzahl von Produktionszellen für die Automobilindustrie sowie die Konzeption, Planung und Realisierung kompletter Produktionsanlagen. Über die Plattform ABB Ability™ erhalten Kunden zudem verschiedene digitale Services, darunter Prozessoptimierung, Flottenmanagement und vorausschauende Wartung.
ABB stellt PixelPaint erstmals auf der China International Industry Fair (CIIF) in Shanghai vor. Weitere Informationen sind hier verfügbar.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 110.000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. www.abb.com
ABB Robotik und Fertigungsautomation ist ein Pionier in den Bereichen Roboter, Maschinenautomation sowie digitale Dienstleistungen und bietet innovative Lösungen für eine Vielzahl von Branchen – von der Automobilindustrie über die Elektronikindustrie bis hin zur Logistik. Als einer der weltweit führenden Anbieter von Robotern und Maschinenautomation haben wir über 400.000 Roboterlösungen installiert. Wir helfen unseren Kunden aller Größenordnungen dabei, ihre Produktivität und Flexibilität zu steigern, Prozesse zu vereinfachen und die Produktqualität zu verbessern. Darüber hinaus unterstützen wir sie auf dem Weg zur vernetzten und kollaborativen Fabrik der Zukunft. ABB Robotik und Fertigungsautomation beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten in mehr als 53 Ländern. www.abb.com/robotics