Die Extrusion von Fenster- und Türprofilen aus PVC ist eine Kernkompetenz der GEALAN Fenster-Systeme. An ihrem Standort in Tanna (Thüringen) fertigt das Unternehmen täglich über 200 Tonnen solcher Profile. Bei der Extrusion von Kunststoffprofilen werden die verschiedenen Rohstoffkomponenten in den Extruderanlagen in einem kontinuierlichen Prozess aufgeschmolzen und durch ein formgebendes Werkzeug gepresst. Die heißen Profile werden mit Kaltwasser abgekühlt, das in einem Kreislauf den Anlagen zugeführt wird.
Die 40 Extruderanlagen des Standorts sind auf zwei Hallenhälften verteilt, wovon jeder über eine jeweils eigene Kühlwasserversorgung verfügt. In der Hallenhälfte 1 gewährleisten zwei speziell für die Wasser- und Abwasserwirtschaft entwickelte ACQ580-Frequenzumrichter, dass zwei Kreiselpumpen das Kühlwasser zuverlässig zu den 20 Extruderanlagen des Abschnitts fördern.

Hohe Verfügbarkeit durch IPC
Der technische Distributor Schultz+Erbse hat die Frequenzumrichter nach Tanna geliefert und GEALAN geholfen, sie in das System einzubinden. Felix Hollstein, technischer Berater für Antriebstechnik bei Schultz+Erbse, hebt die in die Geräte integrierte intelligente Pumpenregelung (IPC) hervor: „Der Frequenzumrichter bildet durch die IPC-Regelung eine sehr hohe Verfügbarkeit ab.“
Mit IPC kann die Drehzahl mehrerer Pumpen in einem Pumpensystem geregelt werden. Jede Pumpe verfügt dabei über einen eigenen Frequenzumrichter. Das IPC-System unterstützt Redundanz, sodass bei Ausfall einer Pumpe oder der Abschaltung eines Frequenzumrichters zu Wartungszwecken das System mit dem oder den verbleibenden Frequenzumrichtern weiterläuft.
„Mit dem IPC-System wird ein Frequenzumrichter als Master festgelegt, der das Pumpensystem regelt, und das andere Gerät als Follower. Die beiden Antriebe kommunizieren miteinander. Reicht etwa der Druck in der Leitung nicht aus, schaltet der Master die zweite Pumpe zu“, erläutert Dirk Weisbach, im Werk verantwortlich für die Antriebstechnik.
Die ACQ580 kommunizieren mithilfe des Ethernet-Adaptermoduls FENA-21 via PROFINET-Protokoll mit der übergeordneten SPS. Eines der beiden Geräte ist außerdem mit einem Bluetooth-Panel ausgestattet. GEALAN will künftig die Bluetooth-Funktionalität nutzen, um mittels Tablets über Drivetune, eine App zur Inbetriebnahme und Verwaltung der ABB-Frequenzumrichter, auf die Geräte zugreifen zu können.

Für die Verantwortlichen von GEALAN in Tanna ist der neue Service ABB Ability Mobile Connect ebenfalls ein Thema für die Zukunft. Es handelt sich hierbei um eine erweiterte Funktion der App Drivetune, die einen virtuellen Vor-Ort-Zugang zu Experten-Support von ABB via Smartphone oder Tablet ermöglicht. „Sollten wir einmal Probleme mit den Frequenzumrichtern haben, kann das sehr nützlich sein“, unterstreicht Dirk Weisbach.