Kunden bleiben ABB Printing treu und bestellen Systemupgrades

Drei verschiedene ABB-Kunden haben kürzlich Upgrades für produktionskritische Systeme bestellt.

Das Verlagshaus Mediaworks in Ungarn produziert viele der führenden Zeitungen des Landes. Ihr Druckzentrum in Budapest hat ein Upgrade des Produktionsmanagementsystems «MPS Production» bestellt. Die neueste Version von MPS Production wird Anfang 2019 in Budapest in Betrieb gehen. Zusätzlich dazu hat Mediaworks Hardwareupgrades für ihre Leitstände des Typs «MPS Control Console» bestellt.

Singapore Press Holdings (SPH), Herausgeber von führenden Titeln wie “The Straits Times”, hat Software-Upgrades für die 16 Leitstände auf ihren KBA Commander Druckmaschinen im Druckzentrum in Jurong, Singapore, bestellt. Die neuen Leitstände für die erste der vier Druckmaschinen werden schon Ende Februar 2019 in Betrieb genommen. Zum Auftrag gehören auch die Portierung einer Reihe von SPH-spezifischen Funktionen zur neuen Plattform und eine neue Schnittstelle zu ihrer WPC-Registerregelung.

Die Rhein-Neckar Zeitung in Heidelberg hat Hardware-Upgrades für ihre sechs Leitstände bestellt. Diese werden im November 2018 geliefert.

Der ABB Geschäftsbereich ‚Druckereien’ (www.abb.com/printing) ist ein führender Anbieter von Automationslösungen für die Zeitungsindustrie. Seine Lösungen steigern die Wertschöpfung, optimieren die Anlageninvestitionen und erhöhen Produktivität und Effizienz des gesamten Produktionsprozesses.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147 000 Mitarbeitende. www.abb.com

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp