Richmond Times-Dispatch bestellt Antriebsretrofit von ABB

BH Media Publishing Solutions hat bei ABB ein Antriebsretrofit für zwei Mitsubishi-Druckmaschinen an ihrem Druckstandort in Mechanicsville, Virginia, USA, bestellt. Die Hanover County Produktionsstätte druckt die Tageszeitung «Richmond Times-Dispatch», die «Newport News Daily Press» und eine Reihe von BH Media Wochenzeitungen und anderen Publikationen.

Die beiden Mitsubishi-Druckmaschinen sind wellenbehaftet und verfügen derzeit jeweils über 11 Fincor-Antriebe, fünf mit 150kW und sechs mit 75kW. Diese Antriebe sind obsolet und Fehlerbehebungen sowie Reparaturen sind schwierig. Um die Verfügbarkeit und Effektivität der Produktion in den kommenden Jahren zu gewährleisten, wandte sich BH Media für eine schlüsselfertige Lösung an ABB.

ABB wird die neuesten DC-Industrieantriebe DCS880 liefern. Dieser Antrieb hat sich in anspruchsvollen Branchen wie Metall, Bergbau, Zellstoff und Papier, Lebensmittel und Getränke sowie Druck auf der ganzen Welt bewährt. Der DCS880 verfügt über einen breiteren Leistungsbereich als jeder andere DC-Antrieb auf dem Markt. Die Hard- und Software wurden im Hinblick auf den Anwender entwickelt. Spezielle Funktionen erleichtern die Installation und Konfiguration und ermöglichen die Anpassung der Anwendung an die Kundenbedürfnisse.

Die Inbetriebnahme der neuen Antriebe an der ersten Druckmaschine erfolgt etwa Mitte 2019. Die zweite Maschine folgt 2021.

Das Druckzentrum des Richmond Times-Dispatch
Das Druckzentrum des Richmond Times-Dispatch

Der ABB Geschäftsbereich ‚Druckereien’ ist ein führender Anbieter von Automationslösungen für die Zeitungsindustrie. Seine Lösungen steigern die Wertschöpfung, optimieren die Anlageninvestitionen und erhöhen Produktivität und Effizienz des gesamten Produktionsprozesses. www.abb.com/printing

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147000 Mitarbeitende. www.abb.com

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp