Die Virtual Innovation Shows von ABB sind eine Reihe von Online-Veranstaltungen, bei denen aktuelle Trends zu sicheren, intelligenten und nachhaltigen Lösungen zu entdecken sind.
Die Shows sind als vollständig immersive Erfahrung konzipiert, bei der Besucher durch virtuelle Räume, wie beispielsweise eine Fabrikhalle oder einen Technikraum für die Energieversorgung geführt werden. So erleben sie Neuheiten, Produkte und Lösungen von ABB Elektrifizierung in ihrer Anwendung.
Im Anschluss an die Shows finden Webinare und Live-Chats mit ABB-Experten statt, die mit Informationen und technischen Details zur Verfügung stehen.
Aktuell sind im Vorfeld der SPS Connect 2020 Innovationshows zu den Themenschwerpunkten Energieverteilung, Motorschutz und Maschinensicherheit geplant. Zu den Treffen mit den ABB-Experten am 19. und 20. November können sich Interessierte unter https://www.cya.live/channel/abb-de anmelden.
Mit Elektrifizierungslösungen rund um Maschinensicherheit, Energieverteilung und Motorschutz bietet ABB sichere, leistungsfähige und digitale Produkte für die elektrische Ausrüstung und Automatisierung von Gebäuden, Maschinen, Anlagen und technischer Infrastruktur an.
Die Termine im Detail:
- Donnerstag, 19.11.2020 13 Uhr Energieverteilung
- Freitag, 20.11.2020 09 Uhr Motorschutz
11 Uhr Maschinensicherheit
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein Technologieführer bei der digitalen Transformation von Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen, durch Innovationen geprägten Geschichte, hat ABB vier kundenorientierte, weltweit führende Geschäftsbereiche: Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die durch die Digitalplattform ABB Ability™ unterstützt werden. Das Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 144.000 Mitarbeitende. www.abb.de

Bild: ABB

Bild: ABB

Bild: ABB