Deutsches Medienunternehmen setzt auf bewährtes Know-how von ABB

Die Rheinisch-Bergische Druckerei GmbH in Düsseldorf investiert in die neuesten MPS Systeme von ABB

Das weltweit tätige Technologieunternehmen ABB wurde mit der Lieferung des neuen Produktionsmanagementsystems MPS Production und des neuen Datenerfassungs- und Analysesystem MPS Inform an die Rheinisch-Bergische Druckerei GmbH beauftragt.

Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf verlegt Tages-, Wochen- und Monatszeitungen, Zeitschriften und Magazine für Kunden in Deutschland. Darunter sind Zeitungen wie die Rheinische Post, die Westdeutsche Zeitung, der Remscheider Generalanzeiger und das Solinger Tageblatt. Diese werden in einer Auflage von rund 600.000 Exemplaren zusammen mit 3,3 Millionen Anzeigenblättern und Zeitschriften produziert. Die Rheinische Post hat mit 268.881 Exemplaren die grösste Auflage aller Tageszeitungen im Rheinland und erreicht täglich rund 740.000 Leser.

MPS Production von ABB ermöglicht den Maschinenführern, Druckprodukte mit Druckspezifikationen zu planen, die aus einem externen System importiert oder mit einem integrierten grafischen Produktplaner erstellt wurden. MPS Inform sammelt die relevanten Informationen für eine gezielte Analyse von Verbrauchsdaten.

Die ABB-Systeme zur Druckoptimierung helfen Kosten und Wartungsaufwände zu reduzieren
Die ABB-Systeme zur Druckoptimierung helfen Kosten und Wartungsaufwände zu reduzieren
center

Mit Hilfe der MPS-Systeme von ABB wird die Rheinisch-Bergische Druckerei GmbH eine Reduzierung bei der Rüstzeit, Anlaufmakulatur sowie Farb-Wasserverbrauch erzielen. Neben erheblichen Kosteneinsparungen wird damit auch ein grosser Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet.

Durch die neuen virtualisierten ABB-Lösungen wird zugleich die Unabhängigkeit von Lebenszyklen sowohl bei Hardware und Betriebssystemen erreicht.

„Wir freuen uns darauf, von der jahrzehntelangen Branchenerfahrung, dem Service und dem Systemwissen von ABB zu profitieren, das sich auf Know-how aus einer Vielzahl von Produktionsoptimierungsanwendungen weltweit stützen kann“, so Kirsten Klaszus, Geschäftsführerin der Rheinisch-Bergischen Druckerei GmbH. „Die neuesten Upgrades sorgen dafür, dass wir für die Zukunft einer Branche gerüstet sind, die weiterhin mit engen finanziellen Margen arbeitet.“

„Unsere Technologien sind seit der ersten Zusammenarbeit mit der Rheinisch-Bergischen Druckerei GmbH vor mehr als 35 Jahren nicht wiederzuerkennen“, sagt Damian Staedeli, Head of Printing bei ABB. „Wir freuen uns darauf, dass unser Kunde die Vorteile der Arbeit mit einem so flexiblen System kennenlernt, das die Kontrolle über den gesamten Druckprozess und eine einfache Bedienung bietet.“

Die Softwaresystem-Upgrades werden Anfang 2021 an die Rheinisch-Bergische Druckerei GmbH ausgeliefert.

—

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 110.000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. www.abb.com

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp