Pumpenreinigungsfunktion verhindert Verzopfen von Pumpen

Feuchttücher und andere Hygieneartikel im Abwasser können zu verzopften Pumpen führen. Die Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH (MWA) nutzt die integrierte Pumpenreinigungsfunktion des ACQ580, um dies verhindern.

Verzopfte Abwasserpumpen müssen aufwendig von Hand gesäubert werden. (Quelle: MWA)
Verzopfte Abwasserpumpen müssen aufwendig von Hand gesäubert werden. (Quelle: MWA)

Feuchttücher enthalten Kunststofffasern. Das macht sie zwar sehr reißfest, dafür lösen sie sich im Gegensatz zu Toilettenpapier aber im Wasser nicht auf. Achtlos in die Toilette geworfene Vliesprodukte können meterlange, kiloschwere verfilzte Vlieszöpfe bilden, die sich um die Laufräder der Abwasserpumpen wickeln können. Fällt eine Pumpe aus, bildet sich ein Rückstau von Schmutzwasser im Abwasserkanal – mit oft übelriechenden Folgen. Abwasserentsorger suchen deshalb nach effektiven technischen Lösungsmöglichkeiten, um dies zu verhindern.

Eine intelligente Lösung stellt hier die Pumpenreinigungsfunktion des ACQ580 dar. Der ABB-Frequenzumrichter für den Wasser- und Abwasserbereich beinhaltet Funktionen für Pumpenapplikationen, darunter die Pumpenreinigungsfunktion, die einen sicheren Durchfluss durch die Pumpen gewährleisten.

Die Pumpenreinigungsfunktion wird hauptsächlich bei Abwasseranwendungen verwendet. Sie soll verhindern, dass sich Festkörperpartikel in den Pumpenlaufrädern festsetzen. Die Funktion besteht aus einer programmierbaren Sequenz von Vorwärts- und Rückwärtsdrehungen, um Ablagerungen von den Pumpenrädern zu lösen und zu entfernen. Blockaden werden verhindert und eine manuelle Reinigung ist seltener nötig.

Keine Zopfbildung mehr

Die brandenburgische Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH (MWA), Dienstleister für die Wasser- und Abwasserzweckverbände „Der Teltow“ und „Mittelgraben“, nutzt die Pumpenreinigungsfunktion von Frequenzumrichtern bereits seit 2014. Auch in ihrem Abwassernetz kommt es immer wieder zu Verstopfungen, wenn sich Hygieneartikel vor den Pumpen sammeln und verzopfen.

Bernd Zindel ist bei der MWA als Meister für den Bereich Abwasser zuständig. Er erinnert sich: „Bei Recherchen sind wir auf den ABB-Frequenzumrichter mit Rückwärtslauf gestoßen. Wenn der Strom durch eine Verzopfung höher wird, sorgt der Umrichter dafür, dass die Pumpe kurz rückwärts oder schneller läuft. Seitdem hat es sehr wenige Verstopfungen gegeben. Wir sind mit der Reinigungsfunktion der Geräte äußerst zufrieden.“

Die Pumpenreinigung ist nicht die einzige Funktion des ACQ580, die bei der MWA genutzt wird. Bei sämtlichen Pumpwerken der beiden Wasser- und Abwasserzweckverbände spielen die Rampenfunktionen zur Beschleunigung der Pumpen eine wichtige Rolle. Durch diese baut sich der Druck langsam auf und die druckseitige Rückschlagklappe öffnet sich allmählich. Damit verringert sich die Belastung in den Rohrleitungen deutlich, die Gefahr defekter Druckleitungen oder Armaturen wird verringert. Die Rampenfunktion schützt das System auch beim Abschalten der Pumpe gegen Druckstöße. Diese würden auftreten, wenn sich die Rückschlagklappe schlagartig schließen würde..  

Bernd Zindel weist noch auf einen weiteren Aspekt hin: „Bei starkem Regenfall versuchen wir die Netze aufzustauen, um die vorgelagerten Pumpwerke etwas zu entlasten. In einem solchen Fall steuern wir mithilfe der Frequenzumrichter die Förderung der Abwassermengen im Kanal.“

MWA sind an dem Frequenzumrichter ACQ580 neben der Pumpenreinigungsfunktion noch weitere Funktionen wichtig. (Quelle: ABB)
MWA sind an dem Frequenzumrichter ACQ580 neben der Pumpenreinigungsfunktion noch weitere Funktionen wichtig. (Quelle: ABB)

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp