Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren die TeilnehmerInnen folgende Bedingungen:
Wer ist der Veranstalter?
Veranstalter ist ABB AG, Brown-Boveri-Straße 3, 2351 Wiener Neudorf (im Folgenden „ABB“)
Wer kann teilnehmen?
An dem Gewinnspiel der ABB sind alle Personen ab einem Mindestalter von 14 Jahren berechtigt mitzumachen, mit Ausnahme von MitarbeiterInnen der ABB. Die Teilnahme ist kostenlos, freiwillig und ohne Verpflichtung für die TeilnehmerInnen. Ein mehrmaliger Gewinn ist nicht möglich. In einem solchen Fall wird erneut ausgelost.
Wer darf nicht teilnehmen?
ABB behält sich das Recht vor, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte Gründe vorliegen. Hierzu zählen beispielsweise der Verstoß gegen vorliegende Teilnahmebedingungen, Manipulationen und/oder rechtswidrige Beiträge, die Beleidigungen, falsche Tatsachen, Marken-, Wettbewerbs- oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Bei begründetem Verdacht des Verstoßes gegen diese Teilnahmebedingungen können die TeilnehmerInnen dazu aufgefordert werden, ihre Teilnahmeberechtigung an dem Gewinnspiel nachzuweisen. Geschieht dies nicht innerhalb der von ABB gesetzten Frist, behält sich ABB vor, die TeilnehmerInnen von der Teilnahme auszuschließen. ABB behält sich vor, gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten. Automatisierte Gewinnspiel-Dienste sowie Gewinnspielvereine sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Wie funktioniert das Gewinnspiel?
Sie nehmen am Gewinnspiel teil, indem Sie die Facebook-Beiträge im Zuge der Weihnachts-Spendenaktion Liken, Kommentieren und einen Freund verlinken. Sowohl ein Like als auch ein Kommentar sind notwendig, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Sie können eines von 5 ABB-/Sterntalerhof-Packages im Wert von bis zu € 60,- gewinnen.
Gewinne
1x Winter-Potpourri
1x Geschenkset "Frohes Fest"
1x Tasche "Arbeit wartet"
1x ABB Rucksack
1x ABB Paket
Was passiert, wenn sich der Gewinner nicht meldet?
Sollte sich der/die GewinnerInnen nicht innerhalb von 7 Tagen nach Kontaktaufnahme bzw. der Benachrichtigung über seinen Gewinn melden, verfällt der Anspruch auf den Gewinn. In diesem Fall wird aus allen gewinnberechtigten TeilnehmerInnen eine andere Person per Zufall ausgewählt. Das geschieht auch, wenn durch die Angabe falscher/fehlerhafter Daten bezüglich der Kontaktadresse die Übermittlung des Gewinns nicht möglich sein sollte. Meldet sich abermals kein GewinnerIn innerhalb von 7 Tagen nach Kontaktaufnahme bzw. der Gewinnbenachrichtigung, wiederholt sich diese Vorgehensweise (ein neuer GewinnerIn wird ausgelost).
Wie werden die Gewinner ermittelt?
Das Gewinnspiel endet am 31. Dezember 2021, um 23.59 Uhr. Es werden 5 Gewinner nach dem Zufallsprinzip ermittelt.
Wie werden die GewinnerInnen benachrichtigt?
Die GewinnerInnen wird per Direktnachricht auf Facebook über den Gewinn benachrichtigt und die Gewinne werden an die vom GewinnerIn angegebene Adresse, welche er ABB in einer Direktnachricht auf Facebook mitteilt, gesendet. Das Gewinnspiel/die Verlosung beginnt ab dem Zeitpunkt des Postes auf Facebook, am 21. Dezember 2021 um 08.00 Uhr.
Datenschutz
Wir weisen darauf hin, dass personenbezogene Daten (inkl. E-Mail-Adressen, Namen, Adressen etc.) des Teilnehmenden durch ABB weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Die Daten der Teilnehmenden werden ausschließlich zur Gewinnbenachrichtigung gespeichert und zur Gewinnübermittlung genutzt. Die personenbezogenen Daten werden nach Ende des Gewinnspiels gelöscht.
Der/Die TeilnehmerIn erklärt sich damit einverstanden, dass seine/ihre übermittelten personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, Ort, Fotografie oder andere elektronische Materialien) im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, dessen Auslosung und Abwicklung im Internet, Online Medien oder Fachzeitschriften veröffentlicht werden.
Der/Die TeilnehmerIn kann die Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten bereits im Zuge der Teilnahme oder auch nachträglich durch E-Mail an presse@at.abb.com widerrufen.
Haftung
Der Gewinn inkludiert keine Gewährleistungsansprüche und ist nicht übertragbar.
ABB wird mit Aushändigung des Gewinns frei von allen Verpflichtungen.
Zudem haftet ABB nicht für Sach- und Rechtsmängel der verlosten Gewinne und die daraus resultierenden Folgen für die Durchführung des Gewinnspiels und die Gewinnabwicklung.
ABB haftet nicht für die verursachte Verhinderung der Gewinnabwicklung, die auf Ereignisse Höherer Gewalt (Unwetter, Krankheitsfälle etc.) zurückzuführen sind. ABB behält sich das Recht vor, den Termin der Gewinnabwicklung in diesem Fall anzupassen.
Rechtsweg
Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein einklagbarer Anspruch auf Übermittlung, Auszahlung oder Umtausch des Gewinnes ist nicht gegeben. Es gilt ausschließlich materielles österreichisches Recht.
Information zu Gewinnspielen auf Facebook:
1. Teilnehmende des Gewinnspiels/der Verlosung stehen in keinerlei Verbindung zu Facebook.
2. Das Gewinnspiel/die Verlosung steht in keinerlei Verbindung zu Facebook und wird nicht gesponsert, unterstützt oder organisiert von Facebook, sondern von ABB.
3. Informationen werden von den Teilnehmenden und nicht von Facebook bereitgestellt.
Diese Teilnahmebedingungen können von ABB jederzeit geändert werden.