Energiemanagementlösungen von ABB unterstützen Asiens grösste Abwasser-Aufbereitungsanlage

Energiemanagementlösungen von ABB unterstützen Asiens grösste Abwasser-Aufbereitungsanlage

ABB schliesst Lieferung digitaler Mittel- und Niederspannungslösungen für unterbrechungsfreie und zuverlässige Energieversorgung der erweiterten Abwasseraufbereitungsanlage Bailonggang in Shanghai, China, erfolgreich ab.

Beim Ausbau der Anlage kamen zuverlässige und präzise Energiemanagementlösungen von ABB zum Einsatz, die unter anderem bei der Einführung modernster Prozesse zur Abwasseraufbereitung für mehr Effizienz und Zuverlässigkeit sorgten. Um den laufenden Betrieb sicherzustellen und Ausfallzeiten während der Modernisierung zu vermeiden, hat ABB zudem ein speziell für den Kunden konzipiertes Energiemanagementsystem entwickelt.

Die Abwasseraufbereitungsanlage Bailonggang in Shanghai ist die grösste Anlage ihrer Art in Asien und eine der grössten der Welt. Mit einer Kapazität von 2,8 Millionen Kubikmetern pro Tag werden an dem Standort rund ein Drittel des kommunalen Abwasseraufkommens im Grossraum Shanghai aufbereitet, von als 7 Millionen Einwohnern.

Dank der Modernisierung wird zudem die Qualität des Wassers, das in den Fluss Changjiang geleitet wird, deutlich erhöht. Gleichzeitig wird die Stadtregierung bei ihrer Strategie zur Minimierung des chemischen Sauerstoffbedarfs in Shanghai unterstützt. Dies ist ein wesentlicher Faktor für die Verbesserung der Luftqualität und die Umsetzung der lokalen Nachhaltigkeitsziele.

Die Mittel- und Niederspannungslösungen von ABB sorgen für eine unterbrechungsfreie, präzise und zuverlässige Stromversorgung bei Prozessen wie der fortschrittlichen Phosphorentfernung sowie der Chlorierung und UV-Licht-Desinfektion des abgeleiteten Wassers. Dadurch wird die gewünschte Wasserqualität sichergestellt und die Schadstoffbelastung reduziert.

James Zhao, Lead Business Manager des Geschäftsbereichs Elektrifizierung bei ABB China, sagte: «Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit der Abwasseraufbereitungsanlage Bailonggang. Damit fördern wir die nachhaltige Entwicklung Shanghais. ABB ist hervorragend aufgestellt, um den hohen energietechnischen Anforderungen von Wasseraufbereitungsanlagen mit sicheren, zuverlässigen Stromverteilungssystemen und einem effizienten Energiemanagement gerecht zu werden. Mit unseren digitalen elektrischen Lösungen wird die Industrie in China gestärkt, die nachhaltige Entwicklung unterstützt und der Aufbau von Smart Cities vorangetrieben.»

Die Mittel- und Niederspannungslösungen von ABB im Bereich Stromverteilung ermöglichen datengesteuertes Energiemanagement und vorausschauende Wartungsfunktionen. Bei der Aufbereitungsanlage kommen zahlreiche Produkte von ABB zum Einsatz, darunter Schaltanlagen, Leistungsschalter und Schütze. Für eine Fernüberwachung des Stromverbrauchs und die frühzeitige Erkennung von möglichen Sicherheitsrisiken sorgt die intelligente Mittelspannungs-Verteilerlösung des Unternehmens. Sie versetzt die Anlagenbetreiber in die Lage, frühzeitig fundierte Entscheidungen zu treffen, um die Produktivität zu maximieren und Betriebsunterbrechungen zu minimieren.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 110‘000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. www.abb.com

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp