ABB ist eine Partnerschaft mit ACA Systems eingegangen, dem führenden Anbieter von Porositätssensoren, um ihren Kunden den Papierfabriken eine bewährte Technologie anzubieten, die dazu dient, den Prozess zu stabilisieren und eine hervorragende Walzenqualität durch die Messung der Online-Porosität zu ermöglichen. Die Einpunktmessung mit dem ACA Permi verwendet eine kontinuierliche Luftströmungsmethode, die 50- bis 100-mal schneller als andere auf dem Markt erhältliche Systeme ist. Es gelingt dadurch, die Schwankungen der Luftdurchlässigkeit zu reduzieren und eine bessere Produktqualität, einen optimierten Energieverbrauch und reduzierte Rohstoffkosten zu erreichen.
Spezifische und erweiterte Kalibrierungsfunktionen verbessern die Genauigkeit der Messungen und ermöglichen dadurch schnellere Sortenwechsel, bei gleichzeitig verbessertem Papiermaschinenlauf. Diese Genauigkeit bedeutet, dass der Feinstoffanteil besser kontrolliert werden kann und dazu die direkten Auswirkungen der Mahlung, der Retention, der Ausschusszugabe und des Vakuumniveaus überwacht sind.

ACA Permi Sensor von ACA Systems 
Ergebnisdarstellung des ACA Permi Sensors
Wenn die stabilisierte Luftdurchlässigkeit auf dem gewünschten Niveau liegt, hat das produzierte Papier die höchste Qualität. Im Gegensatz zu Labormessungen, für die 5 bis 10 Probenpunkte von der produzierten Rolle entnommen werden, misst der ACA Permi mehr als 10.000 Punkte in Echtzeit und führt eine differenzierte statistische Analyse der Qualität des produzierten Papiers durch.
Im Rahmen der Partnerschaft wird ABB den Kunden den benutzerfreundlichen ACA Permi als Porositätsoption innerhalb seines eigenen Portfolios liefern. Es ist für den Einsatz in Papierfabriken mit Anforderungen für eine Online-Porositätsmessung als eigenständige Lösung oder als Teil des QCS-Pakets (Quality Control Systems) gedacht.
Es dient ABB’s installierter Basis an L&W Geräten indem es einen Ersatz für den bald veralteten Porolog Sensor bietet und gleichzeitig das aktuelle QCS-Angebot um die branchenführende Porositätsmessung erweitert, die zur Datenerfassung, Anzeige und Steuerung einfach in das QCS integriert werden kann. Durch die Kombination mit QCS kann das ABB Ability™ -Qualitätsmanagementsystem basierend auf dem System 800xA-Backbone genutzt werden. Es ergibt sich dadurch die Option, den Remote-Support von ABB zu installieren und zu verwenden.
„Unsere Kunden berichten von 15 bis zu 50 Prozent schnelleren Sortenwechselzeiten bei dem Einsatz des ACA Permi in der Papiermaschine. Dies ist ein großer Vorteil für die Anlagenbetreiber, die sich auf die Minimierung von Produktionsverlusten und die Maximierung der Kapitalrendite konzentrieren“, sagte Vesa Kukkamo, CEO von ACA Systems.
Der Sensor bietet einen großen Messbereich, der normalerweise eine einzige Kalibrierung erfordert, sodass im normalen Betrieb keine Parameteränderung oder ein machnischer Umbau für wechslende Sorten nötig ist. Der automatische Reinigungszyklus und die intelligente Konstruktion erleichtern die Wartung und Installation. Das Messsignal ist auch mit allen Prozessleitsystemen und Cloud-Diensten kompatibel.
„ACA wurde strategisch aufgrund der Führungsposition ausgewählt, die durch umfassendes Fachwissen in diesem Bereich, der modernen Sensortechnologie und den überzeugenden Serviceleistungen erreicht wurde. Der ACA Permi liefert genauere, schnellere Messergebnisse und daher eine bessere Produktqualität, von der wir wissen, dass sie für unsere Kunden von entscheidender Bedeutung ist“, sagte Ad de Brouwer, Produktmanager bei ABB.
Das einzigartige Messkopfdesign des ACA Permi Sensors, das mit speziellen Beschichtungen für anspruchsvolle Anwendungen wie Dekorpapier geeignet ist, bietet einen hervorragenden Kontakt mit der Bahn und verhindert das Austreten von Luft, Staub und anderen Störungen. Es stehen sowohl das Vakuum- als auch das Durchblasverfahren zur Verfügung, was zu einer sehr hohen Korrelation zwischen dem ACA Permi und jedem Laborstandard führt.
Der Sensor eignet sich für eine Vielzahl von Papiersorten, einschließlich Sackpapier, MG-Kraftpapier, Zigarettenpapier, Sicherheitspapier, Dekorpapier, Fotopapier, Thermopapier, Selbstdurchschreibepapier, Sättigungspapier und Streichrohpapieren.
ABB ist vertrauenswürdiger Partner und führender Lieferant für die Zellstoff- und Papierindustrie. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio integrierter digitaler Lösungen, Automatisierungs- und Elektrifizierungssysteme, industrieorientierte Produkte und umfassende Dienstleistungen, die unsere Kunden bei der Optimierung aller Phasen des Papierherstellungsprozesses unterstützen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Verpackungs-, Papier-, Tissue- und Zellstoffhersteller zu unterstützen, um Verfügbarkeit, Leistung, Kosten und Qualität zu verbessern. ABB ist weltweit tätig und verfügt über mehr als 1000 Fachleute für Zellstoff und Papier, die Kunden in über 50 Ländern bedienen. www.abb.com/pulpandpaper
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 110.000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. www.abb.com
ACA Systems Oy, ein 1986 in Polvijärvi, Finnland, gegründetes Technologieunternehmen in Privatbesitz, ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Hochtechnologieinstrumenten für die Papier-, Kartonwerke und anderen Industrien weltweit spezialisiert.
„Heute bieten wir vom Hersteller bis zum Weitervearbeiter umfassende Dienstleistungen, hochwertige Messgerätelösungen sowie moderne Datenverarbeitungsplattformen an. Unsere Aufgabe war es immer, Informationen bereitzustellen, die zu stabileren Prozessen und einer besseren Produktqualität sowie zu einer Reduzierung der Produktionskosten führen können. Unsere Mitarbeiter sind bestrebt, Kunden zu unterstützen und neue Instrumente zu entwickeln, die auf den Anforderungen der jweiligen Branche basieren.“ www.aca.fi