ABB geht mit einer neuen Podcast-Serie auf Sendung. Sie bietet Hörer*innen die Möglichkeit, in die innovative und spannende Welt der Robotik einzutauchen und mehr über ihren Nutzen für eine Gesellschaft zu erfahren, die seit der Pandemie einen grundlegenden Wandel durchlebt hat.

Ob kollaborative Roboter, die in Laboren und kleineren Betrieben Seite an Seite mit Menschen zusammenarbeiten, oder Industrieroboter, die in großen Fabriken die nächste Generation von Elektrofahrzeugen produzieren – sie alle machen die Arbeit für Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt sicherer und effizienter. In jeder Episode des Roboter-Podcasts kommen Experten zu Wort und beleuchten einige der interessantesten, globalen Fallstudien.
Die erste Folge ist ab heute, dem 17. Februar, verfügbar. Weitere fünf Folgen werden jeden Mittwoch veröffentlicht. Hinzu kommen zusätzliche Episoden im Laufe des Jahres.
Die britische TV-Moderatorin und Technikliebhaberin Fran Scott führt durch den Roboter-Podcast. Sie hat bereits bei BBC und Channel 4 in Großbritannien gearbeitet, sowie mit der Royal Society of Chemistry und dem British Science and Media Museum. Fran Scott äußert sich zum neuen Podcast wie folgt: „Roboter bringen ein Plus an Produktivität, Flexibilität und Lebensqualität. In jeder Folge darf ich eine Gruppe an fantastischen Experten begrüßen, die in einem offenen und interessanten Gespräch die neuesten Entwicklungen der Robotik diskutieren: von einer spannenden neuen Welt, die Roboter mitgestalten, bis hin zu den Herausforderungen und Chancen, die damit einhergehen.“
Der Roboter-Podcast ist über die üblichen Bezugsstellen verfügbar – oder über http://smarturl.it/therobotpodcast sowie https://global.abb/group/en/media/podcasts/the-robot-podcast.
Der ABB Roboter-Podcast: Folgen und Veröffentlichungstermine
Folge | Thema | Veröffentlichung |
1 | 2020 – eine neue Welt | 17. Februar |
2 | Cobots | 24. Februar |
3 | Gesundheitswesen | 3. März |
4 | Lebensmittel | 10. März |
5 | Elektrofahrzeuge | 17. März |
6 | Nachhaltigkeit | 24. März |
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 105.000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. www.abb.com
ABB Robotik und Fertigungsautomation ist ein Pionier in den Bereichen Roboter, Maschinenautomation sowie digitale Dienstleistungen und bietet innovative Lösungen für eine Vielzahl von Branchen – von der Automobilindustrie über die Elektronikindustrie bis hin zur Logistik. Als einer der weltweit führenden Anbieter von Robotern und Maschinenautomation haben wir über 500.000 Roboterlösungen installiert. Wir helfen unseren Kunden aller Größenordnungen dabei, ihre Produktivität und Flexibilität zu steigern, Prozesse zu vereinfachen und die Produktqualität zu verbessern. Darüber hinaus unterstützen wir sie auf dem Weg zur vernetzten und kollaborativen Fabrik der Zukunft. ABB Robotik und Fertigungsautomation beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten in mehr als 53 Ländern. www.abb.com/robotics