Generalversammlung von ABB am 25. März 2021

ABB hat heute die Einladung zur Generalversammlung veröffentlicht, die am Donnerstag, 25. März 2021, stattfinden wird. Das Dokument ist unten als PDF beigefügt und kann auf der Investor Relations Webseite von ABB abgerufen werden unter www.abb.com/agm.

Aufgrund der ausserordentlichen Umstände und in Übereinstimmung mit der geltenden Covid-19-Gesetzgebung können Aktionärinnen und Aktionäre nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen, sondern ihre Aktionärsrechte über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Am Tag der Generalversammlung werden zwei Videopräsentationen mit dem Verwaltungsratspräsidenten und dem CEO auf www.abb.com/agm veröffentlicht. Es wird keinen Webcast der Generalversammlung geben.

Die Abstimmungsergebnisse werden im Anschluss an die Generalversammlung auf www.abb.com/agm veröffentlicht.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 105 000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp