Busch-Jaeger Excellence Portal - das smarte Tool für mehr Erfolg

Mit dem Excellence Portal bietet Busch-Jaeger Partnern aus dem Elektrohandwerk professionelle Werbemittel zu ausgewählten Themen, um diese gezielt einzusetzen. Einfach in der Handhabung unterstützt es dabei, zusätzlichen Umsatz zu generieren. Das Angebot reicht von der Arbeitskleidung über Präsentationsmittel für Verkaufsräume bis hin zu Anzeigen mit persönlichem Namen und eigenem Logo.

Im Excellence Portal können Werbemittel in wenigen Schritten auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt werden – ob für den eigenen Firmenauftritt oder die gezielte Kundengewinnung. Das vielseitige Angebot umfasst unterschiedlichste Verkaufsaktionen und Kampagnen für registrierte Partner: Von individuell personalisierbaren Printmedien, wie Poster, Flyer, Baustellenbanner, über verschiedene Kleinanzeigen zu Kampagnen bis hin zu Vorlagen für Briefe, Mailings und vieles mehr. Aber auch Berufsbekleidung für das eigene Team.

Mithilfe des individuell gestaltbaren Bemusterungskatalogs für Bauvorhaben steht die Möglichkeit zur Verfügung, sich durch den professionellen Auftritt schon bei Angebotslegung abzuheben und zu positionieren. Hier können der Titel und das Cover gestaltet werden und nicht nur der Namen und das Logo des eigenen Kunden platziert, sondern auch ein Foto oder eine Zeichnung vom Objekt dargestellt werden. Der Katalog kann dann entweder als PDF-Datei oder als gedruckte Version zur Verfügung gestellt werden. Das Beschriftungstool ermöglicht die individuelle Gestaltung von Texten und Symboliken, die auf den Bedienelementen abgebildet werden sollen. Ganz neu ist jetzt auch die Funktion, Wippen mit einem Foto oder Logo zu bedrucken. 

Der Zugang zu busch-jaeger-excellence.at ist für Busch-Jaeger Fachhandelspartner unverbindlich und kostenlos. Im Zuge der Registrierung erfolgt eine Prüfung der angegebenen Daten. Nach Verifizierung als offizieller Fachhandelspartner wird der entsprechende Nutzer freigeschalten. In einem weiteren Schritt kann außerdem auch das eigene Firmenlogo hochgeladen werden. Viele Angebote stehen ohne Berechnung zur Verfügung. Zusätzlich hält das Angebot diverse Komplettpakete bereit, welche Dateierstellung, die Auswahl von Druckereien und den Versand der Werbemittel beinhalten. Auch hier handelt es sich um kostengünstige Sonderkonditionen. Der Nutzer muss lediglich für die angegebenen Beträge aufkommen.

Weitere Informationen unter busch-jaeger-excellence.at.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp