Das neue Programm erfolgt im Rahmen des Vorhabens von ABB, Barerlöse in Höhe von 7,8 Milliarden US-Dollar aus dem Verkauf von Power Grids an die Aktionärinnen und Aktionäre auszuschütten. Es steht im Einklang mit dem Programm zur Optimierung der Kapitalstruktur des Unternehmens. Wie bereits kommuniziert, kaufte ABB im Rahmen des ersten Programms insgesamt 128'620’589 Aktien – entsprechend einem Anteil von 5,93 Prozent ihres zu Beginn des Rückkaufs ausgegebenen Aktienkapitals – für einen Gesamtbetrag von rund 3,5 Milliarden US-Dollar zurück. Die Aktionärinnen und Aktionäre von ABB genehmigten an der Generalversammlung 2021 die Vernichtung von 115 Millionen dieser Aktien.
Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien von ABB beträgt 2'168'148’264, einschließlich der Aktien, deren Vernichtung an der Generalversammlung 2021 von ABB genehmigt wurde. ABB hält aktuell 143'988’616 eigene Aktien im Bestand.
Das neue Aktienrückkaufprogramm wird zum Zweck der Kapitalherabsetzung auf einer zweiten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange durchgeführt (Valor: 35.767.961; ISIN: CH035 767 961 9) und soll vom 9. April 2021 bis zum 23. März 2022 laufen. ABB beabsichtigt, die Aktionäre an der Generalversammlung am 24. März 2022 um Zustimmung zur Vernichtung der im Rahmen des neuen Programms gekauften Aktien sowie derjenigen im Rahmen des ersten Programms erworbenen Aktien zu ersuchen, deren Vernichtung an der Generalversammlung 2021 von ABB noch nicht beantragt worden war.
Das Rückkaufprogramm erfolgt über eine von ABB beauftragte Bank, die ihre Entscheidungen über den Zeitpunkt des Rückkaufs der Aktien unabhängig von ABB innerhalb vorabvereinbarter Parameter trifft. ABB kann diese Parameter außerhalb der Sperrfristen gegebenenfalls ändern, sofern ABB über keine Insiderinformationen verfügt.
Der Kaufpreis je Aktie wird den letzten unabhängigen Schlusskurs auf der ordentlichen Handelslinie an der SIX Swiss Exchange und den aktuell höchsten unabhängigen Angebotspreis auf der ordentlichen Handelslinie an der SIX Swiss Exchange nicht überschreiten. Darüber hinaus wird bei Käufen auf der zweiten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange ein üblicher Spread bezahlt, unter Berücksichtigung der Einschränkungen der Verordnung über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (FinfraV). Die Zahlung der Aktien erfolgt in bar.
Das Rückkaufprogramm wird im Einklang mit der Verordnung über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (FinfraV), der Marktmissbrauchsverordnung (EU) 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission durchgeführt. Eine aktuelle Übersicht zum Programm wird wöchentlich auf der Investor-Relations-Website von ABB unter https://global.abb/group/en/investors/investor-and-shareholder-resources und via Pressemitteilung publiziert.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 105’000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern.
Vorbehalte gegenüber Zukunftsaussagen
Die Pressemitteilung enthält Zukunftsaussagen sowie Aussagen das Aktienrückkaufprogramm betreffend. DieseAussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen, Einschätzungen und Voraussagen über Faktoren, die unsere künftige Performance beeinflussen können und werden im Allgemeinen mit Begriffen wie «beabsichtigen», «planen» oder Ähnlichem als solche bezeichnet. Es gibt jedoch viele Risiken und Unwägbarkeiten, wovon viele außerhalb unseres Einflussbereichs liegen und die unsere Fähigkeit, einzelne oder alle der bekannt gegebenen Ziele zu erreichen, beeinträchtigen könnten. Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen könnten, zählen unter anderem Geschäftsrisiken im Zusammenhang mit dem volatilen globalen Wirtschaftsumfeld und den politischen Rahmenbedingungen, Änderungen staatlicher Bestimmungen und Wechselkursschwankungen sowie weitere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in der Korrespondenz von ABB mit der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), unter anderem im ABB-Geschäftsbericht auf Formular 20-F, erwähnt werden können. Obwohl ABB Ltd glaubt, dass die in solchen Zukunftsaussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, kann das Unternehmen keine Garantien abgeben, dass sie auch tatsächlich eintreffen werden.
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung von ABB vom 8. April 2021, die Sie unter www.abb.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.