ABB wurde für ihren Cobot GoFa mit dem renommierten Red Dot Design Award „Best of the Best“ aus-gezeichnet. Die Juroren würdigten das einzigartige Designkonzept des neuen Roboters, das ihn für Anwender ansprechend und zugänglich zugleich macht.
Die globalen Red Dot Design Awards stehen für herausragende Leistungen im Produktdesign. Jedes Jahr bewertet die Jury Tausende von Einsendungen. Der Award „Best of the Best“ ist dabei die höchste Auszeichnung im Wettbewerb – stets reserviert für das ästhetisch ansprechendste, funktionalste, intelligenteste oder innovativste Design.

GoFaTM von ABB ist der schnellste Cobot seiner Klasse und dafür konzipiert, bei vielen Aufgaben Seite an Seite mit Menschen zusammenzuarbeiten – ganz ohne Zäune oder Umhausungen. 
Der neue Cobot GoFaTM von ABB ist mit dem renommierten Red Dot Award „Best of the Best“ ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte sein innovatives, zugängliches Design.
GoFa von ABB ist der schnellste Cobot seiner Klasse und dafür konzipiert, bei vielen Aufgaben Seite an Seite mit Menschen zusammenzuarbeiten – ganz ohne Zäune oder Umhausungen. Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen ermöglichen dabei eine sichere und direkte Kollaboration. Dazu zählen unter anderem intelligente Sensoren in jedem Gelenk, die den Roboter binnen Millisekunden zum Stillstand bringen, sobald er eine unerwartete Berührung wahrnimmt.
Die Aufgabenstellung für die Produktdesigner lautete, ein intuitives, bedienerfreundliches und ansprechendes Design zu entwickeln, um Menschen – insbesondere Erstanwender – zu ermutigen, mit GoFa bedenkenlos umzugehen.
„Roboter zugänglicher, einfacher bedienbar und intuitiver zu gestalten, ist ein Schlüsselelement, das klar auf unsere Vision einzahlt: Roboter am Arbeitsplatz vorzufinden, soll so normal werden, wie es ein Laptop heute schon ist“, betont Sami Atiya, Leiter des ABB-Geschäftsbereichs Robotik und Fertigungsautomation.
„Ich freue mich sehr, dass die Red-Dot-Jury unseren neuen Cobot GoFa für seine Benutzerfreundlichkeit ausgezeichnet hat. GoFa ist richtungsweisend und verdeutlicht anschaulich, dass gutes Industriedesign dazu beiträgt, die Arbeit von mehr Menschen durch den Einsatz von Robotern zu erleichtern. Mit einem zugänglichen Design können Roboter auch an Arbeitsplätzen außerhalb traditioneller Fabrikumgebungen eingesetzt werden. Dies wiederum hilft uns, die Automatisierung für neue Anwender und neue Branchen auf der ganzen Welt zu erschließen.“
Das Design von GoFa hebt sich vom Aussehen klassischer Standard-Industrieroboter ab und lässt die Grenzen zwischen Industrieprodukten und Konsumgütern verschwimmen. Die schlanken, geraden Arme verleihen dem Roboter ein benutzerfreundliches und dennoch starkes Erscheinungsbild, während die fortschrittliche Kombination aus Farbe, Material und Oberfläche den Cobot modern und elegant aussehen lässt. Seine Benutzerschnittstelle am Oberarm mit zwei Tasten und einem Lichtring erinnert an die einfach zu bedienenden Schnittstellen von Elektronikprodukten. Dies macht ihn auch für Roboter-Erstanwender zugänglich, die eher an solche Technologien gewöhnt sind und den Umgang mit Industriemaschinen möglicherweise nicht kennen.
„Beim Industriedesign geht es nicht nur um die Ästhetik! Die Form folgt der Funktion. Wir haben unser Augenmerk auf ein menschenzentriertes Design gelegt – analog zu Konsumgütern. Auf diese Weise vermittelt GoFa Attribute wie Nutzbarkeit, Nützlichkeit und Bedienerfreundlichkeit“, so Andie Zhang, Global Product Manager Collaborative Robotics bei ABB.
„Ein attraktives, zugängliches Design ermöglicht es den Anwendern, das Beste aus ihren Cobots herauszuholen. Wir möchten nicht nur, dass sich die Menschen bei der Arbeit mit dem Roboter wohlfühlen, sondern auch, dass sie Spaß an der Zusammenarbeit mit ihm haben. GoFa lässt sich programmieren, indem man den Arm des Roboters mit der Hand führt. Daher ist es umso wichtiger, dass sich Anwender dabei wohlfühlen, wenn sie den Cobot beim Anlernen bewegen und führen.“
Cobots von ABB lassen sich intuitiv bedienen, sodass die Anwender nicht auf Spezialisten für die Roboterprogrammierung angewiesen sind. Dies kommt insbesondere Branchen mit geringem Automatisierungsgrad zugute. Denn: Anwender sind in der Lage, ihren Cobot innerhalb weniger Minuten nach der Installation einzusetzen – direkt nach dem Auspacken und ohne spezielle Schulung.
„Dank nutzerfreundlichen digitalen Tools, integrierten Sicherheitsfunktionen und höheren Traglasten stehen unsere neuen Cobots für die Zukunft der Mensch-Roboter-Kollaboration. Diese nächste Generation wird noch mehr Unternehmen in die Lage versetzen, repetitive, alltägliche und gefährliche Prozesse zu automatisieren. Dies steigert ihre Produktivität und Flexibilität, während die Mitarbeiter mehr Zeit für wertschöpfendere Tätigkeiten haben“, ergänzt Andie Zhang. „Wer mit einem Tablet oder Smartphone umgehen kann, der kann auch unsere Cobots bedienen.“
Der neue Cobot GoFa baut auf dem Erfolg der YuMi®-Familie von ABB auf, die seit der Einführung von YuMi im Jahr 2015 Unternehmen hilft, wichtige Arbeitsschritte sicher zu automatisieren. Das Designkonzept von YuMi, dem weltweit ersten wirklich kollaborativen Roboter, wurde 2011 ebenfalls mit dem Red Dot Award „Best of the Best“ ausgezeichnet.
Der neue Cobot GoFaTM von ABB ist mit dem renommierten Red Dot Award „Best of the Best“ ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte sein innovatives, zugängliches Design.
GoFaTM von ABB ist der schnellste Cobot seiner Klasse und dafür konzipiert, bei vielen Aufgaben Seite an Seite mit Menschen zusammenzuarbeiten – ganz ohne Zäune oder Umhausungen.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 105.000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation ist ein Pionier in den Bereichen Robotik, Maschinenautomation sowie digitale Dienstleistungen und bietet innovative Lösungen für eine Vielzahl von Branchen – von der Automobilindustrie über die Elektronikindustrie bis hin zur Logistik. Als einer der weltweit führenden Anbieter von Robotern und Maschinenautomation haben wir mehr als 500.000 Roboterlösungen bereitgestellt. Wir helfen unseren Kunden aller Größenordnungen dabei, ihre Produktivität und Flexibilität zu steigern, Prozesse zu vereinfachen und die Produktqualität zu verbessern. Darüber hinaus unterstützen wir sie auf dem Weg zur vernetzten und kollaborativen Fabrik der Zukunft. ABB Robotik & Fertigungsautomation beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten in mehr als 53 Ländern. www.abb.de/robotics