eww und ABB liefern Ladelösung für nachhaltige Paketzustellung der Österreichischen Post

Der Dienstleister eww Anlagentechnik und ABB versorgen die Österreichische Post mit 2.000 AC-Ladestationen und tragen so zur Elektrifizierung ihres Fuhrparks und dem Ausbau nachhaltiger Paketzustellung in ganz Österreich bei.

Die Österreichische Post setzt voll auf E-Mobilität und will bis 2030 emissionsfrei zustellen. An mehr als 100 Standorten werden 2.000 intelligent vernetzte ABB Terra AC-Wallboxen installiert. Die innovative Lösung für die Anforderungen an das Wechselstrom-Laden der Zustellflotte liefern der regionale Fullservice-Dienstleister eww Anlagentechnik in Kooperation mit dem internationalen Technologieführer ABB.  

Bereits seit 2011 kommen bei der Österreichischen Post E-Autos zum Einsatz. Im Jahr 2019 beschloss der Konzern, bis 2030 die gesamte Zustellflotte auf E-Antriebe oder andere alternative Antriebsformen umzustellen, mit dem Ziel einer CO2-freien Zustellung für die sogenannte „letzte Meile“ – die Fahrten der klassischen „Brief- und Paketzusteller“ von den Zustellbasen zu den Adressaten. Die Österreichische Post betreibt die größte E-Fahrzeugflotte Österreichs – mit 2.100 ein- und zweispurigen Fahrzeugen. Um die stetig wachsende Flotte an Elektrofahrzeugen zukunftssicher laden zu können, ist es wichtig, an den Standorten zuverlässige und optimale Ladebedingungen zu schaffen.  

Die Terra AC-Wallbox überzeugt mit herausragender Qualität, zukunftssicherer Flexibilität und hoher Sicherheit. Platzsparend und einfach zu installieren, zeichnet sie sich vor allem durch ihre Benutzerfreundlichkeit aus. Die digitalen Lösungen der Terra AC-Wallbox, wie die TerraConfig App oder das ChargerSync Portal, erlauben eine noch bessere Verwaltung und einfachere Inbetriebnahme. Terra AC-Wandladestationen sind intelligente und vernetzte Ladelösungen, die sich für jedes Unternehmen, jedes Zuhause und jeden Standort anbieten.  

eww und ABB verbindet seit über 20 Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit. Gemeinsam setzte man bereits zahlreiche erfolgreiche Projekte im Bereich der Elektrifizierung um.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp