ABB AG Ratingen als „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ zertifiziert

ABB AG Ratingen als „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ zertifiziert

Für Schülerinnen und Schüler auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist es oft schwierig zu erkennen, wie gut Ausbildungsbetriebe tatsächlich sind. Das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ gibt ihnen deshalb eine zuverlässige und neutrale Orientierungshilfe.

ABB Ratingen erhält für seine hervorragende Ausbildungsqualität das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“. In einer anonymen Befragung beantworteten die Azubis rund 100 detaillierte Fragen zur Qualität ihrer Ausbildung. Themen waren beispielsweise die Ausbildungsinhalte, der Umgang mit den Azubis im Betrieb oder die Zukunftschancen.

Für das Gütesiegel wurden zusätzlich mit den Personalverantwortlichen Kennzahlen erhoben, wie die Anzahl der übernommenen Auszubildenden und die Höhe der Abbrecherquote. „Durch die Kombination dieser Kennzahlen mit der Beurteilung der Azubis erhalten Jugendliche eine verlässliche Auskunft darüber, wie gut ein Ausbildungsbetrieb tatsächlich ist“, sagt Wirtschaftspsychologin Judith Grefe von der „ertragswerkstatt“, die die Vergabe des Siegels betreut. Denn: Nur Betriebe, die von ihren Azubis gute Noten bekommen und sich in der Ausbildung besonders engagieren, sind „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“.

Das Gütesiegel wird seit 2013 jährlich verliehen. In den letzten Jahren haben jährlich mehr als 100 Unternehmen die Qualität ihrer Ausbildung umfassend bewerten lassen. Die Initiative „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ ist damit die größte unabhängige und neutrale Zertifizierung für Ausbildungsbetriebe in Deutschland.

Bild: ABB Ratingen erhält für seine hervorragende Ausbildungsqualität das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“.
Bild: ABB Ratingen erhält für seine hervorragende Ausbildungsqualität das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“.
center

Voraussetzung für die Teilnahme war, dass die Betriebe mindestens 5 Azubis ausbilden. „Das ist uns wichtig, denn nur so konnten wir eine anonymisierte Befragung durchführen, bei der die Azubis offen und ehrlich antworten können“, sagt Judith Grefe von der „ertragswerkstatt“.

Ulrich Winterhoff, Personalleiter am Standort Ratingen, ist es wichtig „für das eigene Unternehmen und für die Region auszubilden sowie jungen Menschen eine Chance zu geben.“

Das besondere Engagement von ABB zeigt sich darin, die Auszubildenden von Beginn ihrer Ausbildung an aktiv in Geschäftsprozesse einzubinden und auch die persönlichen Kompetenzen über soziale Projekte zu fördern.

„Wir bilden mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres ab September 2021 insgesamt 57 Auszubildende in den Ausbildungsberufen der Industriekaufleute, Fachkraft Lagerlogistik, Mechatroniker, Elektroniker Betriebstechnik und Industriemechaniker aus“, sagt Christina Esser (Ausbildungskoordinatorin).

ABB Ratingen erhielt dabei von seinen Azubis ein hervorragendes Zeugnis. Besonders positiv bewerteten die Azubis die Verbundenheit zum Unternehmen, den wertschätzenden und offenen Umgang miteinander und das Erlernen von neuem beruflichem Wissen.

„Wir haben uns sehr über die Ergebnisse gefreut und es ist für uns ein Ansporn, uns weiter in der Ausbildung zu engagieren“, betont Ulrich Winterhoff.

Für das Ausbildungsjahr 2022 sucht ABB Ratingen Auszubildende für folgende Berufe:

Industriekaufleute (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)
Elektroniker Betriebstechnik (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)

ABB bindet seine Auszubildenden von Beginn an aktiv in Geschäftsprozesse ein und fördert auch die persönlichen Kompetenzen über soziale Projekte.
ABB bindet seine Auszubildenden von Beginn an aktiv in Geschäftsprozesse ein und fördert auch die persönlichen Kompetenzen über soziale Projekte.
center

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp