- ABB Ability™ Smart Melt Shop vernetzt alle metallurgischen Prozesse, Transportbewegungen und -Fahrzeuge digital, um die Abläufe zu synchronisieren und die Produktionseffizienz zu verbessern, so dass die Stahlwerke autonom betrieben werden können
- Die neue digitale Anwendung automatisiert und optimiert die Bewegungen von Pfannen und Kränen in Stahlwerken und ermöglicht unseren Kunden, den Transport von geschmolzenem Metall vom Ofen zur Gießerei genau zu verfolgen und zu planen
- Die Lösung wurde bereits bei JSW Steel Ltd, einem der führenden Stahlunternehmen in Indien, installiert
Als führendes Technologieunternehmen hat ABB mit ABB Ability™ Smart Melt Shop die erste digitale Smart-Factory-Lösung ihrer Art für die Metallindustrie auf den Markt gebracht. Es soll die Produktivität des Schmelzbetriebs erhöhen, Energie sparen und die Sicherheit der Mitarbeiter erhöhen – mit einer Amortisationszeit innerhalb von sechs Monaten.
Die neue Lösung basiert auf fortschrittlichen digitalen Algorithmen und ist insofern einzigartig, als dass sie nicht nur eine leistungsstarke Echtzeitverfolgung der Pfannen, sondern auch eine automatische Kranplanung und eine vorausschauende thermische Modellierung bietet. Die Software (Tracking-Engine) verfolgt die Pfannenbewegung über Kräne und Verschiebewagen in Echtzeit. Radar- und Laserpositionierung bieten eine hochgenaue Visualisierung. Diese präzise Positionserfassung von Verschiebwägen, Pfannen und Kränen kann gleichzeitig zur Optimierung von Platzbelegungen und der Reduzierung von Wartungsaufwand, im Vergleich zu RFID-Lösungen (Radio Frequency Identification) genutzt werden. Die automatische Kranplanung umfasst die Auftragsplanung, die Routenplanung und die automatische Auftragsbestätigung.
Dies ermöglicht Stahlherstellern, durch den Wegfall der manuellen Koordinierung zu autonomen Abläufen überzugehen, wobei die Sicherheit durch geringere Anzahl von Begehungen deutlich erhöht wird.

Die drei Hauptvorteile von ABB Ability™ Smart Melt Shop 
Pfannenbewegung in einem Stahlwerk 
ABB Ability™ Smart Melt Shop optimiert die Kranplanung und Pfannenbewegung. Bildnachweis davit85, stock.adobe.com
Das thermische Model nutzt historische Daten der Pfanne aus der Tracking-Engine und die prognostizierte Wärmebewegung aus den Scheduling-Engine, um den Wärmeverlust während des Pfannentransfers vorherzusagen und die korrekte Aufheiztemperatur am Pfannenofen zu bestimmen. Dies führt zu einer besseren Beherrschung der Überhitzung des flüssigen Stahls im Pfannenofen und einer optimierten Temperaturführung an der Gießmaschine, wodurch Gießverlangsamungen vermieden werden und die Produktivität steigt.
Stahlhersteller können davon ausgehen, dass ABB Ability™ Smart Melt Shop dazu beiträgt, die Beherrschung der Überhitzung in der Art zu regeln, um eine im Mittel um 5 Grad Celsius reduzierte Schmelztemperatur zur erreichen und dennoch eine um 4-5 Prozent höhere Gießgeschwindigkeiten zu ermöglichen. Hierdurch ist eine signifikante Steigerung der Produktivität möglich, Energieverbräuche werden reduziert, Kosteneffizienz optimiert.
ABB Ability™ Smart Melt Shop wurde bereits von JSW Steel Ltd, einem der führenden Stahlunternehmen in Indien, installiert und in eine größere Erweiterung des Werks Dolvi Works im Bundesstaat Maharashtra integriert. Es wird erwartet, dass die Anlage den EBITDA-Gewinn des Unternehmens um etwa 2 Millionen Dollar pro Jahr steigern wird, und zwar durch 4 Prozent höhere Gießgeschwindigkeiten, Zeiteinsparungen von einem Arbeitstag pro Monat und eine Produktion von 24.000 Tonnen mehr pro Jahr.
"Wir sind stolz darauf, ABB Ability™ Smart Melt Shop auf den Markt zu bringen - die erste Lösung dieser Art in der Metallindustrie, die es Stahlherstellern ermöglicht, alle Prozesse und Equipment im Schmelzbetrieb digital zu vernetzen, um synchronisierte Abläufe zu erreichen und Engpässe in der Produktionskapazität zu beseitigen", sagte Tarun Mathur, Global Product Manager, Metals Digital, ABB. "Die Digitalisierung von Kernprozessen wird die Produktivität, Sicherheit und Nachhaltigkeit in der Metallbranche auf ein neues Niveau heben."
Diese Anwendung verwendet Standard-Kommunikationsprotokolle, nutzt den multi-layer ABB-Ansatz zur Cybersicherheit und ist sowohl mit ABB- als auch mit Fremdsystemen kompatibel.
Vorteile unserer Lösung ABB Ability™ Smarkt Melt Shop sind u. a.:
Produktivität
- 4-5 Prozent höhere Gießgeschwindigkeit durch bessere Beherrschung der Überhitzung des flüssigen Stahls im Pfannenofen
- Geringere Verzögerungen beim Abstich im Elektroofen oder im Konverter durch eine effizientere Planung der Kräne für die Pfannenbewegungen
- Besseres Pfannenmanagement und bessere Wartungsplanung dank des Zugangs zu historischen Daten über alle Bewegungen
- Erhöhte Produktivität des Personals, da keine manuellen Eingriffe oder Quittierungen erforderlich sind
Energie-Effizienz
- Eine im Mittel um 5 Grad Celsius reduzierte Schmelztemperatur pro Charge im Pfannenofen unter Verwendung von thermischen Modellen zur genauen Vorhersage der angestrebten Erwärmungstemperatur
- Verbesserte Entscheidungsfindung dank der Vorhersage von Pfannenbewegungen und Kranfahrplänen
Sicherheit
- Erhöhte Sicherheit durch weniger Personal-Begehungen in heißen Zonen, die sonst für die Bewegung von Pfannen und Kränen erforderlich wären
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 105.000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. www.abb.de
Der Geschäftsbereich Prozessautomation von ABB ist führend in der Automatisierung, Elektrifizierung und Digitalisierung sowohl für die Prozessindustrie als auch für hybride Industrien. Wir bedienen unsere Kunden mit einem breiten Portfolio an Produkten, Systemen und Lösungen, darunter unser weltweit als Nr. 1 anerkanntes Prozessleitsystem, Software und Lifecycle-Services, branchenspezifische Produkte sowie Angebote für Mess- und Analysentechnik, Marine und Turbolader. Als globale Nummer 2 auf dem Markt bauen wir auf unser fundiertes Fachwissen, unser vielfältiges Team und unsere globale Präsenz. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden zu helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, ihre Kapitalrendite zu verbessern und einen sicheren, intelligenten und nachhaltigen Betrieb zu führen. go.abb/prozessautomation