ABB unterstützt die Brennstoffzellenforschung an einer deutschen Universität mit modernsten Lösungen

ABB unterstützt die Brennstoffzellenforschung an einer deutschen Universität mit modernsten Lösungen

Standardisierte ABB-Prüfstands-Systeme werden nach den spezifischen Bedürfnissen der Kunden entwickelt, um ihre Forschungsbemühungen voranzutreiben

Wenn es um Innovation und die Unterstützung der Forschung geht, hat ABB bereits einen wichtigen Beitrag für verschiedene Universitäten geleistet, die fortschrittliche Prüfstandslösungen zur Unterstützung verschiedener Forschungsprogramme benötigen. Das Institut für Strahlantriebe und Turbomaschinen der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen nutzt ABB-Technologie zur Unterstützung der Forschungsarbeiten. Vor kurzem hat ABB einen neuen Prüfstand zur Unterstützung des Brennstoffzellen-Forschungsprogramms des Instituts erfolgreich in Betrieb genommen. 

Die Brennstoffzellentechnologie wird vor allem bei der Energieerzeugung auf Wasserstoffbasis eingesetzt. Mit dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen hat die Brennstoffzellentechnologie an Bedeutung gewonnen, da mit Wasserstoff betriebene Elektrofahrzeuge als saubere Alternative zu PKWs mit Verbrennungsmotoren angesehen werden.

ABB leistet Pionierarbeit bei der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft

Das Institut für Strahlantriebe und Turbomaschinen der RWTH Aachen beherbergt die älteste Maschinenhalle in Aachen, die für aktuelle Forschungsinitiativen modernisiert wurde. Im Jahr 2018 erhielt ABB den Auftrag zur Lieferung eines neuen Prüfstandes für das Brennstoffzellen-Forschungsprogramm des Instituts für das Fundament 1. Der Prüfstand wird für ein Brennstoffzellen-Turbolader eingesetzt, der entsprechend der Reynoldszahl-Analogie skaliert ist. Zuvor hatte ABB bereits zwei weitere Prüfstände für Forschungsprogramme des Instituts geliefert. 

  • Antriebsstrang mit ABB-Motor in der Mitte, zwei Wellenenden für den bestehenden BBC-Kompressor hinten und das neue Prüfobjekt vorne. ©ABB
  • Die Elektrifizierung befindet sich unterhalb des Prüfstandes im Untergeschoss, die gesamte Elektroinstallation wurde ebenfalls von ABB durchgeführt. ©ABB
  • Die von ABB entwickelte Lösung basiert auf Standardprodukten von ABB: hier zu sehen die lokale Steuerung des Antriebs und Transformators. ©ABB
  • ABB hat eine maßgeschneiderte Lösung mit einer breiten Palette von Produkten aus dem ABB-Portfolio geliefert. ©ABB

„Wir setzen das Produktportfolio von ABB schon seit langem auf mehreren unserer Prüfstände ein. Als es darum ging, einen Prüfstand für diese Anwendung zu finden, war ABB unsere Wahl und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ABB, die die Zukunft unseres Instituts prägen wird“, so Lukas Jilke, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Strahlantriebe und Turbomaschinen der RWTH Aachen. 

ABB Deutschland lieferte den Prüfstand mit einer Prüflingsdrehzahl von bis zu 50.000 Umdrehungen pro Minute und zahlreichen Schnittstellen für eine Vielzahl von Produkten, damit die Universität ihre Forschungen zur Brennstoffzellentechnologie fortsetzen kann. Das Projekt umfasst einen großen Teil des ABB-Produktportfolios, darunter Transformatoren von Hitachi (früher ABB), eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, ein Niederspannungs-Wechselrichtersystem und einen Motor von ABB, kombiniert mit einem Automatisierungssystem für die Steuerung und Messung sowie unter Einbeziehung von Partnern für Mechanik und Hydraulik, alles unter der Leitung des ABB-Projektteams.

"Wir sind seit langem mit der RWTH Aachen verbunden und wissen um ihre Forschungsaktivitäten. Die erfolgreiche Durchführung dieses Projekts wird unser Engagement für die Universität weiter stärken", sagte Claudia Paeplow, Projektleiterin für Prüfstände bei ABB Deutschland. 

Die Umsetzung komplexer Lösungen zeichnet ABB aus

ABB passt die Lösungen an die Anforderungen der Kunden an, indem es Standardprodukte verwendet und diese dann an die Bedürfnisse der Kunden anpasst. Auf diese Weise hilft es den Kunden, die Betriebskosten erheblich zu senken, ohne dass sie ihre Systeme komplett überholen müssen. Solche maßgeschneiderten Lösungen haben ABB zu einem vertrauensvollen Partner gemacht.  

"Wir sind als Lösungsanbieter für schlüsselfertige und kundenspezifische Prüfstandssysteme im F&E-Bereich in vielen verschiedenen Branchen tätig, zum Beispiel an Universitäten und Forschungszentren wie der RWTH Aachen sowie in der industriellen Forschung und Entwicklung bei globalen Technologieführern", so Lukas Mix, Vertriebsmitarbeiter für Prüfstande und Business Development Manager bei ABB Deutschland.

Auch für die Brennstoffzellentechnologie der RWTH Aachen hat ABB ein maßgeschneidertes Prüfstands-System entwickelt, das leicht an die Anforderungen des Instituts angepasst werden kann. Darüber hinaus ermöglicht der lokale ABB-Service für die Produkte und den Betreiber aus der Forschung, alle mit dem System verbundenen Herausforderungen zu bewältigen. 

"Bei ABB konzentrieren wir uns auf die Unterstützung und Entwicklung von Technologien, die zu einem nachhaltigen Betrieb führen, insbesondere in einer Zeit, in der sich energieintensive Industrieunternehmen für fortschrittliche digitale Lösungen mit geringeren Emissionen entscheiden. Die RWTH hat in dieser Richtung einen wichtigen Beitrag geleistet und als führendes Technologieunternehmen freuen wir uns auf weitere Projekte dieser Art, denn viele Institute investieren in den technologischen Fortschritt", so Lukas Mix. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 105.000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. www.abb.de

Der Geschäftsbereich Prozessautomation von ABB ist führend in der Automatisierung, Elektrifizierung und Digitalisierung sowohl für die Prozessindustrie als auch für hybride Industrien. Wir bedienen unsere Kunden mit einem breiten Portfolio an Produkten, Systemen und Lösungen, darunter unser weltweit als Nr. 1 anerkanntes Prozessleitsystem, Software und Lifecycle-Services, branchenspezifische Produkte sowie Angebote für Mess- und Analysentechnik, Marine und Turbolader. Als globale Nummer 2 auf dem Markt bauen wir auf unser fundiertes Fachwissen, unser vielfältiges Team und unsere globale Präsenz. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden zu helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, ihre Kapitalrendite zu verbessern und einen sicheren, intelligenten und nachhaltigen Betrieb zu führen. go.abb/prozessautomation

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp