"Wir möchten uns zum Jahresausklang darauf besinnen, dass es viele Menschen gibt, die Schicksalsschläge zu bewältigen haben, nicht mit Gesundheit gesegnet oder anderweitig benachteiligt sind. Um ihnen ein wenig Hoffnung und Freude zu schenken, verzichten wir auch in diesem Jahr auf Geschenke und spenden stattdessen," so Jörg Rommelfanger, Leiter der Division Robotics in Deutschland.
Vielen sind sicher noch die Bilder der Hochwasser-Katastrophe vom Sommer 2021 im Westen Deutschlands im Gedächtnis, die das ganze Land erschüttert hat. Besonders davon betroffen war und ist das Ahrtal und die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Daher unterstützt ABB Robotics mit der diesjährigen Weihnachts-Spende die im Wiederaufbau befindliche Erich-Kästner-Realschule bei der Einrichtung der naturwissenschaftlichen Schulräume.
Übrigens: Im Jahr 2020 fiel die Wahl für die Weihnachts-Spende auf den SOS-Kinderdorf e.V., der sich weltweit für Kinder in Not einsetzt und benachteiligten jungen Menschen und ihren Familien positive Lebensbedingungen ermöglicht. Das gespendete Geld wurde im Projekt „FUNDAMENTUM‘‘ zur Schulleistungsförderung im Kinderdorf Prignitz eingesetzt. Dieses ist mittlerweile in Betrieb und wird von den Kindern der Wohngruppen unter Anleitung geschulter Pädagogen genutzt.