- ABB liefert 1350 Ladesäulen in Kooperation mit Energieunternehmen EWII
- Unkomplizierter Zugang zu Ladestationen für Elektrofahrzeuge des Flughafens und der mehr als 80’000 Reisenden täglich
- Breites Spektrum von ABB-Ladelösungen, einschliesslich der kürzlich eingeführten weltweit schnellsten Ladesäule Terra 360
Ladeinfrastruktur von ABB wird im Rahmen einer langfristigen Vereinbarung massgeblich dazu beitragen, dass der Flughafen Kopenhagen (CPH) bis 2030 klimaneutral wird. Über die nächsten zehn Jahre liefert ABB dem Energieunternehmen EWII 1350 Ladestationen zur Installation an einem der verkehrsreichsten Flughäfen Skandinaviens, der sich zu Dänemarks grösstem Ladestandort für Elektrofahrzeuge (EV) entwickeln wird. Die ersten 180 AC-Ladestationen und 15 DC-Schnelllader sollen 2022 installiert werden. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.
«Wir freuen uns, den Flughafen Kopenhagen mit unserem umfassenden Portfolio von hochwertigen, professionellen Ladelösungen auf seinem Weg zur Nachhaltigkeit zu unterstützen», sagte Frank Mühlon, CEO von ABB E-mobility. «Wir sind davon überzeugt, dass dieses Projekt weiteren Flughäfen in Dänemark und anderen Ländern als Inspiration dienen und einmal mehr die Vorteile der sauberen, leisen und flexiblen Elektromobilität aufzeigen wird.»
Der Flughafen Kopenhagen suchte nach einer ganzheitlichen EV-Ladelösung für die mehr als 80’000 Fluggäste täglich sowie die Mitarbeitenden , die auf dem Gelände parken. Dabei waren auch Optionen für eine Schnellladung gefordert, beispielsweise für Taxifahrer, die Reisende absetzen, oder Unternehmen, die am Flughafen für Personentransport, Gepäckabfertigung oder Catering zuständig sind.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat EWII Kooperationen mit verschiedenen Partnern geschlossen, einschliesslich ABB für die Lieferung der 1350 Ladestationen. Die Ladeinfrastruktur umfasst Ladesäulen aus dem gesamten Portfolio von ABB, von der 22-kW-Wallbox Terra AC bis zur kürzlich lancierten Terra 360, der schnellsten All-in-One-Ladesäule der Welt. Die Terra 360 ermöglicht in weniger als drei Minuten Ladezeit 100 Kilometer Reichweite und ist als einzige Ladesäule explizit auf die Ladung von bis zu vier Fahrzeugen gleichzeitig ausgelegt.
«Mit ABB als Elektromobilitätspartnerin haben wir Zugang zu vielfältigen Lösungen für alle Fahrzeuge, ob Auto, Bus oder Lkw. Ebenso entscheidend war für uns und den Flughafen, dass die Ladestationen zuverlässig arbeiten und höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Als erfahrene globale Partnerin und innovative Wegbereiterin für EV-Ladeinfrastruktur hat ABB uns in jeder Hinsicht überzeugt», sagte Jesper Nicolaisen, Head of Wholesale bei EWII.
Hintergrund:
- ABB ist eine weltweit führende Anbieterin von Infrastruktur für Elektrofahrzeuge und bietet ein Komplettsortiment an Lade- und Elektrifizierungslösungen für Elektroautos, Elektro- und Hybridbusse, Lieferwagen, Lastwagen, Schiffe und Züge. ABB ist seit 2010 auf dem Elektromobilitätsmarkt aktiv und hat bis heute mehr als 680’000 Ladestationen für E-Fahrzeuge in über 85 Märkten verkauft – mehr als 30’000 DC-Schnellladestationen und 650’000 AC-Ladestationen, einschliesslich der über Chargedot verkauften Produkte.
- Der Flughafen Kopenhagen fertigte 2019 durchschnittlich 83’000 Reisende täglich ab, von denen viele einen der über 14’000 Parkplätze des Flughafens nutzten. Einige davon sind bereits mit Ladestationen ausgerüstet, doch dem aktuellen Trend zufolge dürfte der Bedarf in den kommenden Jahren zunehmen. Auf diese Entwicklung reagiert der Flughafen Kopenhagen jetzt in enger Zusammenarbeit mit EWII.
Weitere Informationen sind hier zu finden
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 105‘000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. www.abb.com