- ABB Robotics zeigt Robotik- und Digitalisierungslösungen auf automatica 2022 in Halle B5, Stand 231
- Mehr Flexibilität für KMU und große Unternehmen: Cobots und die No-Code-Programmierung schaffen neue Einsatzbereiche für Roboter
Auf der diesjährigen automatica, die vom 21. bis 24. Juni 2022 in München stattfindet, präsentiert ABB in Halle B5 am Stand 231 Robotik- und Digitalisierungslösungen, mit denen Anwender ihre flexible Fertigung, Logistik und weitere Prozesse mit robotergestützten Automatisierungslösungen auf die nächste Stufe heben.

ABB Robotics präsentiert auf der diesjährigen automatica Roboter, die flexibel einsetzbar sind. Dazu gehören die ABB-Cobots YuMi, GoFa und SWIFTI. Sie unterstützen Mitarbeitende bei Aufgaben wie der Materialhandhabung, Maschinenbedienung, Montage und Verpackung. 
Die ABB-Software Wizard Easy Programming hilft, dass klassische wie auch kollaborative Roboter schnell in bestehende Prozesse integriert und einfach installiert werden können. Davon profitieren Unternehmen, die der Nachfrage nach individuellen Produkten gerecht werden und gleichzeitig ihre Produktivität auf einem hohen Niveau halten wollen. 
Die Entscheidung, ob und wie sich ein Roboter in einen bestimmten Prozess oder in eine bestimmte Anwendung einfügt, ist mit dem Augmented Reality (AR) Viewer so einfach wie nie. Die Lösung ist Bestandteil der leistungsstarken PC-basierten Offline-Programmiersoftware RobotStudio von ABB. Damit lässt sich jedes in RobotStudio erstellte Modell für den gewünschten Einsatz testen. Nutzer erhalten anschaulich einen Eindruck von der Größe und dem Maßstab eines Roboters oder einer Roboterzelle.
Unsicherheit in der Lieferkette, eine gesteigerte Nachfrage nach individualisierten Produkten und der Arbeitskräftemangel – Unternehmen aller Größen und Branchen sind mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. Während bisher viele Unternehmen eine Verbesserung der Produktivität und Qualität angestrebt haben, sind heute vor allem Flexibilität und Einfachheit ein Schlüssel zum Erfolg. Um dies zu erreichen, bietet ABB Robotics ein umfassendes Automatisierungsportfolio von Robotern, autonomen mobilen Robotern und intelligenten Maschinen wie auch eigens entwickelte Softwarelösungen an.
ABB Robotics präsentiert auf der automatica Roboter, die flexibel einsetzbar sind. ABB-Software zur einfachen Programmierung hilft, dass klassische wie auch kollaborative Roboter schnell in bestehende Prozesse integriert und einfach installiert werden können. Davon profitieren Unternehmen, die der Nachfrage nach individuellen Produkten gerecht werden und gleichzeitig ihre Produktivität auf einem hohen Niveau halten wollen.
Besonders flexibel sind die Cobots YuMi©, GoFaTM, SWIFTITM. Sie unterstützen Mitarbeitende bei Aufgaben wie der Materialhandhabung, Maschinenbedienung, Montage und Verpackung. Mitarbeitende ohne Programmierkenntnisse können sie mit modernster Software wie Wizard Easy Programming oder der RobotStudio® AR-Viewer-App intuitiv installieren und bedienen.
„Roboter werden am Arbeitsplatz genauso üblich werden, wie es Laptops und Smartphones heute schon sind. Jeder, der diese bedienen kann, kann auch eine Vielzahl unserer Roboter und Cobots programmieren. Ein Schlüsselfaktor auf dem Weg dahin ist die einfache Programmierung. Sie ebnet vielen Anwendern den Weg in die Robotik – von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu großen Firmen“, sagt Jörg Rommelfanger, Leiter der Robotics-Division von ABB in Deutschland.
Daneben zeigt ABB auf der Weltleitmesse für intelligente Automation und Robotik, wie Anwender feste Produktionslinien oder Distributionsprozesse durch flexible Netzwerke intelligenter Arbeitsstationen ersetzen können. Diese modularen, robusten Anwenderzellen sind durch autonome, mobile Roboter verbunden. Dank der Flexibilität und Modularität der Zellen können sie Mitarbeitende einfach und schnell an geänderte Anforderungen anpassen. Vor allem etablierte Hersteller ziehen aus diesem Angebot einen Nutzen.
Das gesamte Produkt- und Serviceportfolio präsentiert ABB Robotics Besucherinnen und Besuchern am Messestand in einem virtuellen Showroom. Sie können durch diesen navigieren und die Ausstellung digital und interaktiv erleben.
ABB Robotics freut sich Ihren Besuch auf der automatica 2022 in Halle B5, Stand 231. Für diejenigen, die nicht persönlich auf die Messe in München kommen, bietet ABB ein digitales Messeportal. Dort können Interessierte 1:1-Meetings mit dem Vertrieb vereinbaren, an virtuellen Standbesichtigungen teilnehmen oder den virtuellen Showroom erkunden.