Deutscher Verpackungshersteller in-tegriert automatische Papierprüfung von ABB für schnellere Qualitätser-kenntnisse

Deutscher Verpackungshersteller in-tegriert automatische Papierprüfung von ABB für schnellere Qualitätser-kenntnisse

  • Die Papierfabrik Adolf Jass Schwarza GmbH (Jass) hat eine Jahreskapazität von einer Million Tonnen Wellpappenrohpapier
  • Die Installation der nächsten Generation der automatischen Papierprüflösung L&W Autoline von ABB ebnet den Weg für ein digital zentralisiertes Labor
  • Jass wechselt von manuellen zu automatisierten Tests für schnellere, häufigere Ergebnisse und verbesserte Möglichkeiten zur Qualitätsoptimierung

Die Papierfabrik für Wellpappenrohpapier Adolf Jass GmbH Schwarza hat die neueste automatische Prüfstraße L&W Autoline von ABB erfolgreich in ihren Produktionsprozess integriert und damit die manuellen Labormessungen auf ein Minimum reduziert.

Die L&W Autoline ist Teil des umfassenderen Digitalisierungsprojekts in der Fabrik, die jährlich eine Million Tonnen Wellpappenrohpapiere herstellt, und bringt die Qualitätskontrolle näher an die Produktionsstätte heran. Die Produktion erhält schneller verlässliche und belastbare Qualitätsparameter, so dass sie den Prozess und die Produktionsfaktoren anpassen können, um eine höhere Effizienz durch weniger Ausschuss und Einsparungen bei Energie und Rohstoffen zu gewährleisten.

Die Qualitätsdaten der L&W Autoline werden im Qualitätsmanagementsystem des Werks über die Integration mit dem dezentralen Leitsystem ABB Ability™ System 800xA und die OPC-Kommunikation erfasst, wodurch automatisierte Labordaten in die Gesamtansicht der Produktqualität des Werks aufgenommen werden.

  • Die Integration der L&W Autoline ist Teil eines umfassenden Digitalisierungsprojekts im Werk
  • Die Daten der L&W Autoline werden im Qualitätsmanagementsystem des Werks verwendet

"Die Integration der automatischen Papierprüfung von L&W Autoline bedeutet, dass wir die zeitaufwändige manuelle Papierprüfung hinter uns gelassen haben, so dass sich unser Personal auf die Qualitätsanpassung und -optimierung unserer Endprodukte konzentrieren kann", sagte Dr. Uwe Weiss, Leiter Technik und Produktion, Jass. "Wir sind mit der Leistung des Systems sehr zufrieden und sehen bereits jetzt die Vorteile, die sich daraus ergeben, dass wir in kürzerer Zeit mehr hochwertige Daten erhalten.“

"Die Verringerung der Messunsicherheit oder der Testvariabilität ist der Kern dessen, was die Automatisierung von Papierprüfsystemen den Papierfabriken bieten kann. Sie ermöglicht es den Papierherstellern, fundiertere Entscheidungen zu treffen und schnellere Korrekturmaßnahmen zu ergreifen", sagt Felix Schäufler, Vertriebsspezialist bei ABB. "Der Einsatz der neuen L&W Autoline mit den neuesten Softwarestandards ermöglicht eine engere Produktionskontrolle, wodurch die Menge von Ausschuss reduziert wird und Jass sowohl Energie als auch Rohstoffe spart."

Die nächste Generation von L&W Autoline von ABB ist die schnellste und zuverlässigste Lösung für die automatische Papierprüfung. Sie entspricht den aktuellen Industriestandards (ISO/TAPPI) und liefert innerhalb von Minuten genaue und reproduzierbare Qualitätsberichte, so dass die Produktion schneller auf Prozessstörungen reagieren kann.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 105.000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. www.abb.de

Der Geschäftsbereich Prozessautomation von ABB ist führend in der Automatisierung, Elektrifizierung und Digitalisierung sowohl für die Prozessindustrie als auch für hybride Industrien. Wir bedienen unsere Kunden mit einem breiten Portfolio an Produkten, Systemen und Lösungen, darunter unser weltweit als Nr. 1 anerkanntes Prozessleitsystem, Software und Lifecycle-Services, branchenspezifische Produkte sowie Angebote für Mess- und Analysentechnik, Marine und Turbolader. Als globale Nummer 2 auf dem Markt bauen wir auf unser fundiertes Fachwissen, unser vielfältiges Team und unsere globale Präsenz. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden zu helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, ihre Kapitalrendite zu verbessern und einen sicheren, intelligenten und nachhaltigen Betrieb zu führen. go.abb/prozessautomation

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp