ABB gibt Update zum geplanten Börsengang ihres E-mobility-Geschäfts

ABB gibt Update zum geplanten Börsengang ihres E-mobility-Geschäfts

  • ABB hält weiterhin an der Kotierung des Geschäfts an der Schweizer Börse fest
  • Geplanter Börsengang in den kommenden Wochen aufgrund herausfordernder Marktbedingungen verschoben

ABB hat heute aktuelle Informationen zum geplanten IPO ihres E-Mobility-Geschäfts bekannt gegeben. Die Börsenkotierung des Geschäfts bleibt weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Strategie von ABB. Die derzeitigen Marktbedingungen erschweren jedoch die Fortsetzung der für das zweite Quartal 2022 geplanten Börseneinführung.

ABB beobachtet die Marktsituation aufmerksam und ist fest entschlossen, das Unternehmen an die SIX Swiss Exchange zu bringen, wenn die Marktbedingungen konstruktiv sind.

ABB E-Mobility wird ihren Wachstumskurs gestützt auf organische Zuwächse sowie Akquisitionen fortsetzen. Der Verwaltungsrat von ABB E-mobility unter dem Vorsitz von Michael Halbherr wird zur Führung der sich schnell entwickelnden Einheit beitragen. Darüber hinaus wird gegenwärtig eine neue eigenständige Identität unter der Marke ABB für das Unternehmen entwickelt.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 105’000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern.  www.abb.com

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung von ABB vom 20. Juni 2022, die Sie unter www.abb.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp