ABB und Hydrogen Optimized bauen Wasserstoff-Partnerschaft aus und vereinbaren strategische Investition

  • Zusammenarbeit positioniert beide Unternehmen für weltweite Führungsrolle bei Grossanlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff
  • Gemeinsame Technologien umfassen RuggedCell von Hydrogen Optimized sowie Hochleistungsgleichrichter von ABB
  • Beide Unternehmen stärken ihre Partnerschaft anlässlich der Wasserstoff-Messe in Stephenville, Neufundland, die auch vom kanadischen Premierminister und dem deutschen Bundeskanzler besucht wurde

ABB und Hydrogen Optimized Inc. (HOI), ein Unternehmen für innovative grüne Wasserstofftechnologie aus Kanada, das weltweit Systeme zur Wasserstofferzeugung für verschiedene Industrien vermarktet, haben die Erweiterung ihrer bestehenden strategischen Partnerschaft vereinbart. ABB wird im Rahmen der Vereinbarung in Key DH Technologies Inc. (KEY), dem Mutterunternehmen von HOI, investieren. Beide Unternehmen wollen das sich schnell wachsende Segment der Wasserstoffproduktion mit ihren Technologien für Grossanlagen weiterentwickeln. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

Die erweiterte Partnerschaft wurde im Rahmen der «German-Canadian Atlantic Renewable Hydrogen Expo» im neufundländischen Stephenville unterzeichnet, an der ABB und HOI ihre grüne Wasserstoff-Technologien präsentierten. An der Veranstaltung waren auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast. Kohlendioxidarm oder kohlendioxidfrei produzierter Wasserstoff gilt gemeinhin als Schlüssel für das Erreichen des Netto-Null-Ziels bis 2050.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz erörtern die Bedeutung der Erzeugung von grünem Wasserstoff für die wirtschaftliche und energiepolitische Zukunft der beiden Länder. Joachim Braun, Leiter von ABB Process Industries, und Andrew Stuart, CEO von Hydrogen Optimized, erläutern, wie Hochleistungsgleichrichter von ABB die RuggedCell-Technologie von Hydrogen Optimized bei der Nutzung von Windenergie zur großtechnischen Wasserstofferzeugung unterstützen. Die beiden Führungskräfte trafen sich am 23. August auf der deutsch-kanadischen Atlantic Renewable Hydrogen Expo in Stephenville, Neufundland.
Der kanadische Premierminister Justin Trudeau und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz erörtern die Bedeutung der Erzeugung von grünem Wasserstoff für die wirtschaftliche und energiepolitische Zukunft der beiden Länder. Joachim Braun, Leiter von ABB Process Industries, und Andrew Stuart, CEO von Hydrogen Optimized, erläutern, wie Hochleistungsgleichrichter von ABB die RuggedCell-Technologie von Hydrogen Optimized bei der Nutzung von Windenergie zur großtechnischen Wasserstofferzeugung unterstützen. Die beiden Führungskräfte trafen sich am 23. August auf der deutsch-kanadischen Atlantic Renewable Hydrogen Expo in Stephenville, Neufundland.
center

Mit dem Ausbau ihrer seit 2020 bestehenden strategischen Partnerschaft treiben ABB und HOI die Einführung kostengünstiger Grossanlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und damit die Dekarbonisierung von Industrien voran, in denen sich CO2-Emissionen nur schwer vermeiden lassen. Diese sorgen unter anderem für die Versorgung mit Energie, Metallen, Zement, Ammoniak und Düngemittel sowie Treibstoffen für den Flug-, Schiffs-, Lkw- und Schienenverkehr.

Beide Unternehmen werden ihre jeweiligen Kompetenzen und Ressourcen für die zügige Vermarktung von RuggedCell™ nutzen, die patentierte Wasserelektrolysetechnologie von HOI für die weltweit grössten Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff. Bei der Wasserelektrolyse wird Wasser unter Einsatz von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Die RuggedCell Technologie wandelt Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wasserkraft, Sonne oder Wind in grünen Wasserstoff für die Industrie um.

«Wir freuen uns darauf, unsere seit zwei Jahren bestehende Partnerschaft auszubauen, um das enorme weltweite Potenzial von grünem Wasserstoff zu nutzen», sagte Joachim Braun, Leiter der Division Process Industries bei ABB. «Nach einer umfassenden Prüfung der RuggedCell Technologie sind wir sehr zuversichtlich, dass diese in Kombination mit den Hochleistungsgleichrichtern von ABB im Marktsegment der Wasserstofferzeugung im industriellen Massstab branchenführend werden kann. Unsere komplementären Technologien werden das Leistungsangebot von Hydrogen Optimized stärken und die Vermarktung von RuggedCell beschleunigen.»

«Mit dieser Vereinbarung sind wir im Segment der Grossanlagen mit Leistungen von mehreren hundert Megawatt bis zu mehreren Gigawatt hervorragend aufgestellt», sagte Andrew T. B. Stuart, Präsident und CEO von KEY und HOI. «Die globale Präsenz, die Kundenbeziehungen und die Technologieführerschaft von ABB im Bereich der Hochleistungsgleichrichter, der dezentralen Steuerungen und der Industrieautomation erschliessen uns den Marktzugang und die Kompetenzen, die wir zur Verwirklichung unserer Unternehmensziele benötigen.»

Laut einer im Juni 2022 von DNV veröffentlichten Studie wird die weltweite Elektrolysekapazität 3100 Gigawatt bis 2050 erreichen. Laut der Prognose wird strombasierter grüner Wasserstoff bis Mitte dieses Jahrhunderts die dominierende Form der Wasserstoffproduktion sein und 72 Prozent der Produktion ausmachen.

Die Erlöse aus der Investition von ABB in KEY, ausgeführt von ABB Technology Ventures (ATV), werden zur Förderung der Entwicklung von geistigem Eigentum, zum Kapazitätsausbau sowie zur Einführung von automatisierten Produktionsprozessen und Robotertechnik verwendet. So kann die Elektrolyseproduktion auf Gigawatt-Niveau beschleunigt werden.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 105’000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. www.abb.com

ABB Technology Ventures (ATV) ist die Risikokapitaleinheit von ABB (NYSE: ABB). ATV arbeitet mit innovativen Technologieunternehmen zusammen, die wie ABB die Zukunft der industriellen Digitalisierung prägen wollen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 hat ATV fast 250 Millionen US-Dollar in Start-ups investiert, in so unterschiedlichen Bereichen wie Robotik, industrielles IoT, KI/maschinelles Lernen, Cybersicherheit, Elektromobilität, intelligente Gebäude und dezentrale Energie. Weitere Details unter www.abb.com/ventures

KEY DH Technologies Inc. entwickelt innovationsgetriebene Geschäfte in der Deuterium- und Wasserstoffindustrie. Das Unternehmen bedient globale Märkte und hat drei operative Tochtergesellschaften: Hydrogen Optimized, ein privates Unternehmen für Wasserstofftechnologie, das die patentierte RuggedCell™ Wasserelektrolysetechnologie für Grossanlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff entwickelt und vermarktet; Isowater®, ein führender Anbieter von Deuteriumoxid, mit Kunden in den Biowissenschaften, der Spitzentechnologie und den Umweltwissenschaften in aller Welt; und deutraMed™, ein Wissenschafts- und Innovationsunternehmen, das hochwertige deuteriumhaltige Produkte für Spezialanwendungen liefert und patentorientierte Forschung und Dienstleistungen anbietet. Mehr erfahren Sie unter www.keydht.com.

Hydrogen Optimized Inc. ist ein privates Unternehmen für Wasserstofftechnologie, das eigene umweltfreundliche Systeme zur Wasserstofferzeugung vermarktet. Als Tochtergesellschaft von Key DH Technologies Inc. macht Hydrogen Optimized die Umwandlung von grünem Strom in grünen Wasserstoff und die Transformation von Grossverbrauchern fossiler Brennstoffe in Vorreiter der Nachhaltigkeit möglich. RuggedCell™, die patentierte Starkstrom-Wasserelektrolysetechnologie, ist skalierbar und kommt ohne Iridium und andere teure Metalle der Platingruppe aus, was die Massenproduktion erleichtert. Die Technologie ist geeignet für Anlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff mit einer Leistung von mehreren Hundert Megawatt bis zu mehreren Gigawatt. Die Lösung ist konzipiert für Endkunden in der Industrie sowie im Chemie-, Versorgungs- und Energiesektor. Mehr über Hydrogen Optimized erfahren Sie unter www.hydrogenoptimized.com.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp