Der neue Standard für flexible Installationen

Der neue Standard für flexible Installationen

Die Busch-flexTronics® Unterputzeinsätze von Busch-Jaeger bieten die Basis des intelligenten Smart Home-Systems, das mit den eigenen Anforderungen mitwächst. Sie wurden komplett neu entwickelt und speziell für die schnelle und sichere Montage optimiert.

Alles beginnt mit einem einzelnen smarten Bedienelement, das die ausbaufähige Basis für mögliche Erweiterungen des Systems bildet. Heute nur das Licht bedienen, zukünftig einige Funktionen mehr nutzen - bis zur Smart Home-Gesamtlösung für das ganze Zuhause? Diese Erweiterung ist mit Busch-flexTronics® mühelos möglich.

Die neuen flex-Elektronikeinsätze wurden optimal nach den Wünschen des Handwerks entwickelt: Sie zeichnen sich durch eine flache Bauweise mit viel Spielraum für Verdrahtungen, im Auslieferungszustand offene Klemmen für einen einfachen Anschluss von flexiblen oder starren Drähten und von vorne zugängliche Messpunkte, die einen perfekten Service ermöglichen, aus. Die dazu passenden Busch-flexTronics® Bedienelemente für den klassischen Stand-alone-Betrieb sind ganz ohne App smart: Neben der Grundfunktionalität können je nach Anwendung einfach und bequem Voreinstellungen für Helligkeitswerte oder Jalousiepositionen abgespeichert werden. So ist es zum Beispiel möglich, bei einem Zweifach-Tast-Bedienelement auf der rechten Wippe die gewünschten Werte zu hinterlegen.

center

Noch weitere Möglichkeiten bietet die neu entwickelte PlusWire Nebenstelle. Diese verbindet mehrere flex-Einsätze über nur eine Ader miteinander und wird einfach in der Installationsleitung mitgeführt – ohne separate Leitung. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Nebenstelle können zusätzliche Informationen zwischen den Einsätzen ausgetauscht werden. Dadurch ergeben sich mehr Funktionalität und Komfort in der Bedienung. Über PlusWire können nicht nur die neuen Einsätze Informationen austauschen. Über dieselbe Ader werden wie gewohnt auch konventionelle Taster zur Nebenstelle. Dabei können auch Taster und flex-Einsätze miteinander kombiniert werden.

Ganz nach Wunsch können auf dieselben flex-Elektronikeinsätze aber auch Busch-free@home® flex Bedienelemente aufgesetzt werden. Damit öffnet sich Kundinnen und Kunden die Welt des Smart Homes. Via Bluetooth ist die Bedienung unterschiedlicher smarter Funktionen mit der Busch-free@home® Next App möglich. So lässt sich zum Beispiel auch ein Timer mit Astrofunktion realisieren. Wurden mehrere Geräte verbaut, beispielsweise für Licht und Jalousie, lassen sich diese mittels App auch einfach zu einer Raumsteuerung verbinden.

Das System kann zu einem späteren Zeitpunkt durch Integration eines Busch-free@home® System Access Points auch bis zu einer Busch-free@home® Gesamtlösung für das ganze Zuhause ausgebaut werden. Das eröffnet neue Perspektiven und Vernetzungsmöglichkeiten für die maßgeschneiderte Umsetzung individueller Ansprüche und Wünsche der Nutzerinnen und Nutzer: von Busch-Welcome® und Busch-Rauchalarm® bis hin zur Einbeziehung von Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik.

Mit Busch-flexTronics® wurde ein weiterer Meilenstein der modernen Gebäudetechnik entwickelt, der gleichzeitig den Einstieg in das beliebte Smart Home-Systems Busch-free@home® erleichtert.

Weitere Informationen finden Sie hier oder in unserer Broschüre.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp