Lösungen mit enormem Effizienz-Potenzial

Lösungen mit enormem Effizienz-Potenzial

ABB, Busch-Jaeger und Striebel & John zeigen auf der Messe elektrotechnik ganzheitliche und nachhaltige Lösungen für die Gebäudetechnik

Intelligentes Energiemanagement in Smart Building und Smart Home sind keine Zukunftsvisionen.

Die Energiewende ist in aller Munde. Ein wichtiger Motor dafür ist die Elektrobranche. Daher geht es auf der Messe elektrotechnik (8. bis 10. Februar) in Dortmund um die Zukunftsthemen Gebäudetechnik, Energietechnik und Industrietechnik. ABB, Busch-Jaeger und Striebel & John zeigen dort die Themenschwerpunkte Energieeffizienz, Renovierung, Sicherheit und Design auf dem Gemeinschaftsstand 3.B20 in Halle 3. Das Fachpublikum erwartet auf dem rund 440 Quadratmeter großen Messestand ein Rundum-Konzept mit Lösungen für energieeffizientes, intelligentes und nachhaltiges Wohnen, Arbeiten und Leben in der Smart City.

Gebäude müssen sich Veränderungen in Abhängigkeit von der Gebäudenutzung, der Tageszeit und dem Wetter schnell anpassen können. Ein Großteil der Energieeinsparungen in intelligenten Gebäuden wird dadurch erzielt, dass die Systeme flexibel und regelbar sind. Automatisierungslösungen von ABB sorgen durch eine intelligente Überwachung auf allen Ebenen – vor Ort und aus der Ferne – für den energieeffizienten und sicheren Betrieb von Gebäuden.

Der Fokus auf dem Messestand liegt auf skalierbaren Lösungen, die den Energieverbrauch in Zweck- und Wohngebäuden durch smarte Technologien optimieren. Dies gilt für den Neubau und die Bestandsimmobilie. Zu den vielfältigen Anwendungen gehören mit Cylon® ein umfassendes protokollunabhängiges System und mit ClimaEco eine durchgängige Automatisierungslösung auf der Basis des bewährten ABB i-bus KNX-Systems. Auch intelligente Komponenten wie beispielsweise der ABB FusionAir® Smart Sensor zählen dazu. Dieses berührungslose Raumbediengerät dient zur Erfassung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxid (CO2) und VOCs.

Was in der Industrie schon hervorragend funktioniert und sehr viele Emissionen und Kosten einspart, konzipiert Busch-Jaeger auch für private Haushalte. Energiemanagement im Smart Home ist keine Vision für die ferne Zukunft. In Busch-free@home® können beispielsweise regenerative Energiequellen und eine Ladeinfrastruktur für E-Autos eingebunden werden und als wesentlicher Beitrag auf den Weg zu einem modernen, emissionsfreien und nachhaltigen Zuhause dienen.

Wertsteigerung der Immobilie durch smarte Renovierungen

Der neue, flexible Elektronik-Baukasten Busch-flexTronics® bietet bei Renovierungen einen einfachen Einstieg in die Smart-Home-Welt. Es ist die Basis für die konventionelle Einzelbedienung von Licht und Jalousie. Auf Wunsch kann es durch die flexiblen Ausbaustufen zur Raumsteuerung mit Busch-free@home® flex, das kabellos über eine Bluetooth-Verbindung gesteuert wird, aufgerüstet werden. Ein Upgrade in ein Smart Home mit Busch-free@home®, in dem alle smarten Komponenten miteinander vernetzt sind, ist ebenso möglich.

Die Nachrüstung zum Smart Home ist eine kluge Investition für die Wertsteigerung einer Immobilie. Genauso wie die Sanierung von elektrischen Anlagen nach normativen Standards wie der DIN 18015. Die Stromkreisverteiler der Baureihe UK600 eröffnen durch ihren smarten, stilvollen Aufbau völlig neue Möglichkeiten bei allen Installationsaufgaben und bieten bis zu 200 Prozent mehr Platz im Anschlussraum. Mit dem ComfortLine Innenausbausystem bietet Striebel & John eine Lösung für eine schnelle und montagefreundliche Zählerschrankinstallation, bei der Elektroinstallateure bis zu 50 Prozent Zeit bei der Montage und Verdrahtung intelligenter Messsysteme einsparen können. Ganz neu im Portfolio hat ABB den kleinsten Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS), den es auf dem Markt gibt. In einer Teilungseinheit und mit nur 17,6 mm Breite ist der DS301C schmaler als eine 2-Cent-Münze.

Das umfassende Knowhow und der Wissenstransfer innerhalb der ABB-Gruppe offenbaren enormes Effizienz-Potenzial. Smarte Produkt- und Systemlösungen für sämtliche Gebäudearten ermöglichen gleichermaßen ein optimiertes und flexibles Energiemanagement sowie Lebensqualität und Sicherheit. Über diese und viele weitere innovative Technologien aus der Welt von Smarter City, Smarter Home, Smarter Building und Smarter Mobility können sich die Besucher und Besucherinnen auf dem Messestand informieren.

Die Fachmesse ist ein wichtiger Branchentreff für das Elektrohandwerk und lockt ebenso Interessierte aus Industrie und Großhandel, von Energieversorgern, Energieberatern, Netzbetreibern und Kommunen sowie aus Architektur-, Planungs- und Ingenieurbüros an.

Verschiedene Lösungen für ein Smart Home – von der Einzelbedienung über die Raumsteuerung bis zum voll vernetzten System – zeigen ABB und Busch-Jaeger auf der Messe elektrotechnik.
Verschiedene Lösungen für ein Smart Home – von der Einzelbedienung über die Raumsteuerung bis zum voll vernetzten System – zeigen ABB und Busch-Jaeger auf der Messe elektrotechnik.
center
Inspirationen, Gesamtkonzepte und innovative Technologien für eine moderne Gebäudetechnik sind Schwerpunkt des Messeauftritts.
Inspirationen, Gesamtkonzepte und innovative Technologien für eine moderne Gebäudetechnik sind Schwerpunkt des Messeauftritts.
center
Vielfältige Lösungen für energieeffizientes, intelligentes und nachhaltiges Wohnen, Arbeiten und Leben in der Smart City erwarten Experten aus Industrie, Baugewerbe, Handwerk und Handel
Vielfältige Lösungen für energieeffizientes, intelligentes und nachhaltiges Wohnen, Arbeiten und Leben in der Smart City erwarten Experten aus Industrie, Baugewerbe, Handwerk und Handel
center

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp